スナップリングプライヤー 穴用のレビュー

平均満足度 4.36 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スナップリングプライヤー 穴用 アジアンファースト
アジアンファースト
   
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-22
用途:
機械整備
対象商品:
06793272

ピン先がしっかりしているので安心して使用できます。

2016-09-29
用途:
オートバイのフロントフォークオーバーホール
対象商品:
06793263

くちばしの強度も十分にあり不安なく使えます。価格も安く大満足です。

2017-03-29
用途:
使用してたのが古くなったので交換しました。
対象商品:
06793272

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

2017-03-21
用途:
バイク整備
対象商品:
06793263

普通に使えます。作りがしっかりしているので、力も入れやすく満足しています。

2016-02-09
用途:
スナップリング外し
対象商品:
06793254

先端の形状を変えられるものに比べ安定して作業が出来て楽になった。

1人が参考にしています
2016-04-28
用途:
自動車整備
対象商品:
06793272

50ミリ前後の大きめのスナップリングを脱着するのに重宝しています。値段が安くてもちゃんと使える商品でした。

有限会社佐々木機工 様2016-03-07
用途:
機械分解組立
対象商品:
06793254

細かい作業に適してます

2015-06-24
用途:
スナップリングの取り付け
対象商品:
06793272

先端に溝が切って有り、スナップリングが滑りにくくなっています。
持ち手もしっかりしていて、力が入りやすいです。
先端取り替え式のタイプは先端が細く滑って、スナップリングが飛んでしまい危険なのですが、こちらは専用品だけに使いやすいです。

1人が参考にしています
株式会社 鈴木旅館 様2015-09-09
用途:
草刈機のギアボックスオーバーホール
対象商品:
06793263

すごい使いやすい商品です。感動物です。

2014-12-28
用途:
整備
対象商品:
06793263

十分な品質だと思う。

2013-09-26
用途:
バイクのクラッチ点検等
対象商品:
06793263

特殊な工具を必要とする場所なのでしっかりとした工具を使いたいので注文しましたが予想通りの使い勝手で満足しています。

2014-06-17
用途:
スナップリングの取り外し
対象商品:
06793254

非常に楽だった

2016-06-24
用途:
バイク整備
対象商品:
06793272

バイクホイールのスナップリング外し用、ヘッド交換式の三点セットでは歯が立たず使い物になりませんでしたがこちらでは簡単にできました。

刀川電気商会 様2012-07-29
用途:
装置のベアリング外し作業
対象商品:
06793254

ゆっくり作業する事を奨めます。内側のギザギザに巧く引っ掛けるとキッチリと作業できましたお勧めです

2012-12-17
用途:
トラクターのスナップリングを外す為に使用
対象商品:
06793263

記載のパイに適合しているので購入しましたが強固なスナップリングで今回
購入しましたプライヤにて外せませんでした。
スナップリングの使用可能パイは、記載されていましたがスナップリング自体
に太さなど詳しい情報があれば購入時の参考になると思われます。
今回購入品は、もう少し強度の弱いリングにて使用しようと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2015-11-10
用途:
車の修理の時
対象商品:
06793263

スプリングがかなり弱くて、残念ながらあまり役にたたないです。せめてあと倍のコイルだと、使える様になるのでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2012-08-01
用途:
オートバイのリヤホイールの穴用スナップリングはずし
対象商品:
06793272

使用頻度が少なく、20mmくらいなら先端の付け替えタイプで作業してもよいのですがスナップリングの穴径が大きくなると、通し穴が適合してないため開いたり閉じたりする度に外れてしまいます。私は35mmと42mmが主体なので今回購入したもので充分ですが、もう少し価格が安ければ、小口径の軸用も購入し対ですね。

2012-09-27
用途:
スナップリングの固定
対象商品:
06793263

特に問題ありませんでした。

2011-06-20
用途:
自動車のリアハブベアリングに使用されているスナップリングの脱着用
対象商品:
06793272

大きなスナップリングだったので、一番大きいサイズを買いましたが、大正解。とても使い易く、作業効率が向上しました

2013-08-18
用途:
球面軸受のスナップリング脱着
対象商品:
06793263

ツメ先がかなり軟らかくて、サビ等の固着が少しでもあるとスグに曲がってしまう。曲がった先を切落し、加工して使用しました。
メンテナンスには向いてないと思います。新品組立なら問題ないかも。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

品質の管理につとめて参ります。貴重なご意見有難うございました。