ホースクランプのレビュー

平均満足度 4.13 (377件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースクランプ モノタロウ
モノタロウ
129 / 税込 142
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能 【用途】ホース接続部の固定に
377件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-16
用途:
ダクトカフスの締め付け
対象商品:
09465802

3個購入したうちの1個は、ねじを締めこんでいくと閉まりきる少し手前で空回りします。

2017-02-02
用途:
エアーホーンに使用
対象商品:
09465741

値段も安く、取り付けもバッチリでした。 発送も早く助かります。

2017-04-21
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
09465741

一般的なものと変わらずに使えました。後ほど追加購入考えてます。

2015-08-07
用途:
圧力ホース固定用
対象商品:
09465741

商品は普通に使えますが、クランプ調整ボルトの強度が弱いと思います。
締付けていくと、変形していきます。
調整用の強度が強いタイプがあれば購入します。

株式会社長野レジン 様2020-02-05
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09465757

ブレードホースの固定用に使用したがバンド側のネジ部分が弱く、ネジ締めを行っていくと、ことごとくネジ山が潰れて使い物にならない。今後は他メーカー品を購入します。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2017-03-27
用途:
自動車のホースバンドで使用
対象商品:
09465775

車両メンテナンスで使用しています、サイズが豊富で助かります。

2015-08-05
用途:
ホースバンドとして
対象商品:
09465741

ホースバンドとして使うには全く問題なく使えてます。
一般的なホースバンドなので使いやすいです。

2015-07-15
用途:
水中ポンプ吹き出し口クランプ用
対象商品:
09465775

こうゆうシンプルの物は可も無く不可も無くが一番、気にしなく使える物です

2019-12-01
用途:
エアホースに
対象商品:
09465741

エアーが抜けないようにクランプしてますが今のところエアー漏れもありません

1人が参考にしています
2017-01-12
用途:
機械のメンテナス
対象商品:
09465741

特に問題なく使用できます。安く購入でき、助かりました。

2016-12-07
用途:
ホース接続止め
対象商品:
09465757

価格が安くて助かっています。使いやすさ、耐久性も他社の品と変わりませんのでいいです。

豊田精工株式会社 様2019-06-27
用途:
エアーホースの締め付け
対象商品:
09465741

あまり圧力のかからない部分なら良いのですが、エアーホースを締め付けたらすぐに壊れました。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
不良品や交換ご希望などの際は、ご購入1年以内の場合は確認・ご対応させていただきますので、お手数ではございますが弊社お問合せ窓口までご連絡願います。

2016-06-18
用途:
クルマ用水ポンプ接続
対象商品:
09465757

古くなったり硬くなったホースは水圧で接続部分から漏れやすいですが、幅広のバンドで均一に絞められて漏れが止まりました。消耗品なので交換してよかったです

津野電装整備 様2015-09-08
用途:
家庭修繕
対象商品:
09465757

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

2016-11-16
用途:
軽トラックの改良に使用
対象商品:
09465775

良い品質だと思います。とても満足しています。ありがとうございました。

2019-06-13
用途:
ホースクランプ
対象商品:
09465757

同じトルクで締めてもすぐ壊れる。以前のものに比べて、最近のものは明らかに強度が落ちて耐久性がない。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めて参ります。

2017-10-01
用途:
エアホースとチャックの締め付け
対象商品:
09465741

バンドに柔軟性がなく、10mmのホースを締めることはできなかった。

有限会社石毛鉄工 様2019-02-09
用途:
当然ですが、ホースのクランプ
対象商品:
09465766

提示径Φ20~32とあったので、Φ22に使用しましたが真円性に欠けるかも?
他に要因もありましたが、漏れた

2016-11-05
用途:
塗装作業時
対象商品:
09465741

この商品も、普通に使えました。

近江屋株式会社 様2021-04-03
用途:
錆びやすく、後が大変です。
対象商品:
09465757

錆びやすく、後が大変です。ステンレス仕様が欲しいですね。