台付直角定規のレビュー

平均満足度 4.06 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
台付直角定規 モノタロウ
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。 また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-13
用途:
フライス加工時の垂直出し
対象商品:
06888366

フライス版の精密バイスを取り付ける際の直角出し作業用に使っていますが、制度がよく、加工品に誤差が出ません。

2022-08-29
用途:
作業
対象商品:
06888357

小さいきずがあります。きずは大事表面以外にあるので、大丈夫でした。

2022-10-24
用途:
溶接製品の検査

購入して4年ほど使用していましたが、
少し直角度がおかしいな?と思い始めていたら
台と測定面の繋ぎ目がカタカタになっていました。
一回も落としていないのにお釈迦です。
モノタロウブランドは時折、逆に高くつく。
4年で使い捨てなのかな?

3人が参考にしています
有限会社大多摩型枠工業所 様2021-10-21
用途:
板金加工の測定用
対象商品:
06888366

コストパフォーマンスに優れ、問題なく使えます。
お安いので、スペアを買え置きできました。
必要になったら、また買いたいと思います。

2020-09-14
用途:
丸のこ、トリマー、電動糸鋸の直角確認用。(木材加工)
対象商品:
06888357

YouTube で大工さんが電動工具の直角出しに使ってたのを見て購入。
特に工具の刃の直角を出してから木材を加工するとこんなに出来栄えが
良くなるとは驚きましたー。安いし必須アイテムですね。

2020-02-19
用途:
楽器製作等の木工
対象商品:
06888341

コストパフォーマンスが素晴らしい。十分な精度でした。
ブランド名等の刻印・デザインが何もない武骨な見た目も良いです。
届いたときビックリするくらいの量のグリスが塗ってあったので、その分で-1です。

2019-11-04
用途:
バイオリン製作に使用。
対象商品:
06888357

厚みが在り過ぎて作業がしにくい。15ミリを8-10ミリ程度の厚みがよいと思います。

2019-07-19
用途:
工具の調整、作品の確認
対象商品:
06888357

この価格でJIS2級なのは助かります。
差金などが歪んでいないか確認したり、丸ノコの垂直をとったりすることで精度が上がります。

2018-10-19
用途:
垂直傾斜計の垂直度確認
対象商品:
06888375

直角度±40μm真直度±20μmですが、それを確かめることが出来ません。ですから、信頼して使用しています。丁寧に作ってあり、とても良いです。垂直方向、20cmですがしっかり研磨してあり滑らかな金属には吸い付くようです。

1人が参考にしています
2018-11-30
用途:
組立・調整
対象商品:
06888332

小さくて細かい作業に最適。
平型とセットで買ったが、箱の色を変えてほしかった。

1人が参考にしています
2018-09-21
用途:
材料の垂直を決める作業
対象商品:
06888366

底辺の厚みがあり、垂直を出すときに安定しており、作業がやりやすい。垂直部の板厚が3mmであり、もう少し厚みが欲しい。

2017-11-21
用途:
木工加工時
対象商品:
06888332

コンパクトで100タイプで長すぎ苦労していましたが、これは使いやすい

2018-06-16
用途:
修理作業など
対象商品:
06888341

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

2018-02-17
用途:
木材の墨付け
対象商品:
06888357

精度は悪くないです。価格も安いし、十分に使えます。

2017-07-09
用途:
鉄骨加工
対象商品:
06888366

使いやすく買ってよかったです。
なので次回はもっと大きなタイプを購入しようと思ってます。

2018-10-31
用途:
メンテナンス
対象商品:
06888341

物としては値段が安い割には良い品物だが、現在使用中品と同じ位の物だった。寸法を確認してもう一つ上のサイズを選択するべきだった。

2016-10-28
用途:
木工 鉄工
対象商品:
06888341

直角精度は高く、垂直方向の精度も高い。満足できる。

木原工務店 様2016-02-05
用途:
対象商品:
06888393

少し大きめのスコヤが欲しくて購入しました。
ほぼ、満足してますが、短尺側を下にした時に、
長尺側が倒れるのは仕方がないのでしょうか??
水平を保持出来ればいいんですがね~。

1人が参考にしています
2013-12-02
用途:
ボール盤の調整
対象商品:
06888357

今回同時に注文した大西測定工具のものとお互いに直角度をチェックしましたが、精度には問題ないようです。お手軽な価格であり、超精密が求められる作業でなければこれで充分と思います。錆対策のため使用後の手入れが欠かせないのが少々面倒ですが、それ以外は問題ありませんでした。

2013-11-28
用途:
バイスの直角出し
対象商品:
06888357

金属加工を楽しんでいるプライベータです。このシリーズはサイズを変えて3種類買っています。フライス盤用ではそれで良かったんですが、卓上旋盤を導入したら、75mmでは小さすぎ、150mmでは大きすぎて手に余る感じ。そこで今回100mmを購入しましたが、刃物台の平行出しには、小さくてもうちょっとな印象。125mmを出してもらえれば次も購入したいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。