- 用途:
- エアードライヤーの修理
- 対象商品:
-
34736931
朝一番仕事場に行ってビックリ!
エアーは漏れ水でびしょ濡れ…めちゃくちゃな状態でした。急いでドレントラップの番号とメーカーを調べて見たら、元々付いていた物とまったく同じ物が「モノタロウ」さんにあり注文させて頂きました。注文後も的確で素早い対応して頂き本当に助かりました。
交換後のドライヤーの調子は…もちろん絶好調です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
05247505
コンプレッサー付属のドレントラップが劣化しエアーが止まらなくなった
本品に付け替えたOK
1人が参考にしています
- 用途:
- 3.7kwエアードライヤーのドレン排出
水位がかなり高い(ボウルの半分くらい)がちゃんと機能しています。
1人が参考にしています
- 用途:
- エアー配管
- 対象商品:
-
34736931
梅雨時期に多く発生する加圧エアー配管内水抜きに使用、使用圧力(MPa) 0.14~1.5 と高圧にもかかわらず底価格で水が溜まるとオートドレン機構で自動で水分が排出され、サイズもコンパクトで設置も容易であった。
1人が参考にしています
- 用途:
- タオルの縫製時
- 対象商品:
-
05247505
とても使いやすいし、取り外しも簡単
少し頭が大きいかも
2人が参考にしています
- 用途:
- エアコンプレッサーの修理
- 対象商品:
-
05247505
エアコンプレッサーに付いているドレントラップが錆びて壊れたので交換
2人が参考にしています
- 用途:
- タイヤ交換・塗装作業
- 対象商品:
-
34736931
透明の容器が壊れてドレンなしで作業をしたが、塗装時にむらが出来た。
- 用途:
- コンプレッサの部品交換メンテナンス
- 対象商品:
-
34736931
発送も迅速で、水抜きの機能も問題なく動作しています。
- 用途:
- 自動車・バイク塗装
- 対象商品:
-
05247505
この部品からエア漏れして困っていましたが、モノタロウで調べたら 同品がすぐ見つかりました。
- 用途:
- エアコンプレッサーのメンテナンス
- 対象商品:
-
05247505
10馬力の富士コンプレッサーのドレントラップに使用しています。よい商品です。
- 用途:
- エアドライヤーのドレン
- 対象商品:
-
34736931
前に付いていた物がエアー漏れしたため交換しました。交換後は異状なく使用してます。
- 用途:
- 自動水ぬき
- 対象商品:
-
34736931
とにかく、商品の到着も早くとてもいいので次も買ってしまいました。
- 用途:
- エア-コンプレッサ-の修理に使用する。
- 対象商品:
-
05247505
大変良い。
1人が参考にしています
- 用途:
- 圧縮エアの水抜き
- 対象商品:
-
05247505
メンテナンスし易くて良いです。
- 用途:
- 自動車修理等などなど
- 対象商品:
-
34736931
今回、初めて購入いたしました。
この部品が無いと仕事が出来ません。何時も取引している、所にお願いしたら
1週間掛かるとの返事、1週間も仕事が出来ないなんて...
モノタロウさんで検索、この部品がありました。新規登録して購入、なんと今日商品が届きました。有難うございます。
商品、満足してます。
1人が参考にしています
有限会社フジオートサービス 様2015-05-17
- 用途:
- エアードライヤー オートドレンに使用
- 対象商品:
-
05247505
この商品に満足しています。
1人が参考にしています
- 用途:
- コンプレッサーのオートドレン用に使用する
- 対象商品:
-
34736931
他社製品よりは良さそうです
- 用途:
- 既存のものと交換
- 対象商品:
-
34736931
既存のものと交換