標準ABSデジマチックキャリパのレビュー
- 用途:
- 加工品の計測
- 対象商品:
- 01992742
以前は、別の所で購入していましたが、モノタロウさんはとても安価で購入出来ました。品物自体も、ミツトヨ製ですので問題なく使用できます。
- 用途:
- 木材の寸法測定
- 対象商品:
- 01992742
表示見やすく、ブレ(ガタ)も無く、使い勝手は良い。
手元が狂い落とすリスクがあるので、衝撃吸収機能も
付与されていると、より安心できる。
- 用途:
- 品質保証部としては欠かせないアイテム。品証部長として製品の抜き取り検査時や購入部品の受け入れ時の寸法検査等に使用。
- 対象商品:
- 07012056
ミツトヨ製の計測器は、
いつもながら使いやすく計測もしやすい。さらに寸法の読み取りも楽々行える。年齢とともに老眼が進んだ自分の目にも非常にやさしい。
また、専用ケースが付属しているため出張の持ち運び時も安心。
お客様立会いの検証会等でも測定している者以外が容易に寸法表示が確認でき効率が良い。
以前に使用していたものは、いまだに生産現場で活躍中で持久力も十分と認識している。
改善点としては、形状や機能は考えつくされた形状で理にかなっていると判断しております。
ただコスト面でもう少し頑張って戴きたい。現状単価では、生産現場の担当者に全員がデジマチックという訳にいかないです。あと2割削減に期待したい。
- 用途:
- 寸法確認
- 対象商品:
- 07012031
それなりの値段はしますが、ストレス(電池、誤表示等)がなく使えるのが良い。
安物の誤表示するものを使って、品物を間違った寸法で製作して、作り直すことを考えると
値段の高さは関係なくなります。
電池の持ちがよく、ひさしぶりに使うときでも電池切れになっていないので良いです。
- 用途:
- 車の部品(LSDのクラッチプレートなどの測定)
- 対象商品:
- 07012056
正確そうでよいが、表示の液晶をもう少し大きくしてほしい。
また、表示の、ホールドもあった方がよい。
- 用途:
- 加工品の寸法検査
- 対象商品:
- 07012056
以前ホームセンターで購入したもの(¥6,000.-位した)が1年で壊れた。
やはりメーカー品にしようと思い今回購入した。
動きはスムーズで扱いやすい。表示も大きくて見やすい。
耐久性に期待している。
300mmが欲しかったが、価格が高すぎる。
サイズと価格の割合が変に感じる。
- 用途:
- 細工用のアルミ、真鍮棒の検品・寸法測定など。 携帯用に手軽なサイズが欲しかった。
- 対象商品:
- 07012031
小型ながらも信頼できるミツトヨ製品。スムーズな動きは他社と比べ様がありません。デプスバーがこの機種は円筒なので細かい所も測定できます。残念なのはワンサイズ上の商品と共通の大きい収納ケース…。携帯できるケースを探しています。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 測定に使用
- 対象商品:
- 01992742
買って初めての使用で、100mm近くにまで伸ばすとエラーで数字が飛んでしまって使い物にならなかった。
放置してあったが、納得いかないので書き込んでみた。
初期設定、電池交換時には、ORIGN設定(原点設定)が必要となります。
この設定が出来ていない場合は、エラー表示、異常な数字がでますので、再度、設定のご確認をお願いします。
- 用途:
- 検品
- 対象商品:
- 01992742
値段設定がおかしい。値段が20センチまで測れるタイプの2倍以上もするのがおかしい。
貴重なご意見ありがとうございます。
価格につきまして、メーカー定価や需要・供給数等にもより一概に申し上げることはできかねる次第でございますが、
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。