単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.84 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
459 / 税込 505
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-17
用途:
整備 バイクのホイールベアリング
対象商品:
06954647

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

1人が参考にしています
株式会社山口 様2023-10-13
用途:
二輪車整備
対象商品:
06954656

以前から使用している間違いない商品です。次回も使いたいと思います。

2023-06-15
用途:
トラクターに使用
対象商品:
06954647

元々付いてたメーカーのベアリングとは 全く精度が違います。最高です!

黒沢農業 様2022-09-27
用途:
クボタR-1コンバイン刈取部軸受け
対象商品:
06954656

タイン駆動シャフト折れ修理(倒伏デバイダのチェンカバー裏の形状不良によりチェンロックし、ねじ切れた。1シーズンの下部スプロケゴミつまりでロックしてしまった。カバー側を板金で対策し、良好動作確認後シャフト交換)のため殻割ったので、ついでにベアリングも交換しました。R-1純正がこれでした。安定のNSKなので同じ物での対応です。

2022-05-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
06954665

とても安く済みました。静かになりました。ありがとうございました。

2022-05-16
用途:
リアアームのリフレッシュ
対象商品:
06954656

純正品に比べて価格も品質も満足できる商品。
シール付きなのでメンテナンスフリーなのも満足。

2022-03-25
用途:
A/Cベルトのテンショナープーリーのベアリングに
対象商品:
06954647

トヨタ車のプーリーのベアリング交換に。純正品型式は6301DU2でしたが、6301DDUで代用しました。とりあえず問題なく使えています。

2022-01-04
用途:
ホンダXLR250RHのエンジン部品のベアリング
対象商品:
18765242

ホンダXLR250RHのエンジン部品のベアリングとして利用しました。古いバイクのバイクの部品が無くなる中で、使える物があったので助かりました。片側ゴムシールは外しても使えるので重宝します。

2022-02-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
06954656

軸受にゴロゴロ感が出てきたため購入。純正品ではないが規格品なので問題なく取り付けしました。今後も利用したいと思います。

2022-03-13
用途:
kz550GPのフロントホイールベアリング交換用
対象商品:
06954656

40年物の旧車のベアリング交換のために購入しました。

2021-07-28
用途:
オートバイの車輪に使用
対象商品:
06954656

特に不満な点はございません。純正と違い両面がシールれているため水や埃を防げるので安心して使用できるのが利点だと思います

2021-07-07
用途:
日産ティーダのベルトテンショナーBrg.
対象商品:
06954647

テンショナーから異音が出てきたのでベアリングを
交換しました。純正品はASSYでしか入手できないことが多いので、こうして単品で購入できるのはありがたいです。
品質については全く問題ありません。

Detans MOTO 様2022-01-24
用途:
ホイールベアリング交換
対象商品:
06954647

日本製なので精度が出ているので安心して使えます。また使います。

高橋商会 様2020-10-26
用途:
クーラーベルトのテンショナーベアリング交換
対象商品:
06954665

H11、いすゞNKR66E、4HF1、クーラーベルト交換時にテンショナーのガタが見つかった為ベアリングのみ交換することに。付いていたのは6303DUL1でしたが廃盤になっておりシールがしっかりしているこのDDUを選びました。テンショナーの不良ならベアリングだけ交換がお勧めですっ。

2人が参考にしています
有限会社平井電設 様2020-01-27
用途:
バイクのホイールベアリング交換
対象商品:
06954665

ホンダやヤマハのオートバイメーカーではベアリングを製作しておらず、当たり前ですがベアリング製作メーカーから仕入れています。純正部品で取り寄せるより3割程度で購入できるので、ベアリングの4桁番号さえ分かればコスパ最高です。もちろん部品不具合も純正同等です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-03-06
用途:
バイクのオーバーホール
対象商品:
06954674

スムーズで滑らかな感じがグッド。また購入したいと思います。

2018-10-22
用途:
スクーター後輪軸受けの交換2台分、他1台分
対象商品:
06954665

今回使用は2個でいいのだけれど送料を無料にしようと1個追加、どうせ後で必要になるので迷わず注文しました。安いし、メーカー品(しかもMADE IN JAPAN)なので品質には問題ないはずです。何種類か購入しているのですが、今回も安心して頼めました。

岡田環境コンサルタント 様2019-05-24
用途:
機械のメンテナンス時(攪拌機のシャフトの軸受け部)
対象商品:
06954753

使用上、十分役割を果たし(連続使用時間 約4年)、問題ない。

2018-10-21
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
06954665

日本製有名メーカーの商品なので、まったく心配していませんでした。商品の発送もいつものように早く、また利用させていただきます。

2018-09-03
用途:
ハブベアリング交換
対象商品:
06954665

ニッサンオッティのリアハブベアリングの部品として使いました。純正同等で安く修理できました。