LAカップリング鋼管用のレビュー

平均満足度 4.13 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LAカップリング鋼管用 リケン
リケン
969 / 税込 1,066
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 【用途】水道、ガス、温水などの配管
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-01
用途:
水道の水漏れ

古い鋼管パイプが水漏れを起こし漏れた場所を特定し 新しいパイプを設置した。取り付けは非常に簡単で直ぐに水漏れは止まった。

2024-06-04
用途:
鉄配管の漏水修理
対象商品:
06957404

水道鉄管のねじ切りジョイント部分が錆びて漏水。その部分を切断して他のものより安いLAカップリングを装着して締め付け。以後水漏れ無し。簡単な作業でした。

1人が参考にしています
2024-05-22
用途:
水道配管の修理
対象商品:
06957404

メーカー製のものに比べても作りも頑丈で漏水もなく何の問題もない製品です

2023-03-10
用途:
鉄管とポリエチレン管の接続
対象商品:
06957404

簡単に接続でき、水漏れなしで使い易い。
パッキンがもう少し厚いと安心できる。

有限会社土井紙工業 様2021-03-09
用途:
ポリ管と塩ビ管のジョイント、水道管破裂のために
対象商品:
06957431

旧塩ビの水道管35パイが破裂したため急きょポリ管35パイとの連結のため購入うまく連結出来ました。大丈夫そうです。塩ビ35パイは廃版でジョイントが売っていません。モノタロウにてこのジョイントを見つけましが価格がそれほど高くなかったので良かったです。

1人が参考にしています
エイアール株式会社 様2020-08-20
用途:
ガス配管
対象商品:
06957431

ガス配管の縦管に使用した。作業性が良く便利に使えた。

2019-09-08
用途:
水道用鉄管の穴空き部分の入れ替え
対象商品:
06957413

貫通させることが出来るので、継手を鉄管に逃がしてから、塩ビをはめる事ができます。
これが出来なかったら鉄管のカットが大きくなるので施工が大変になる所でした。
ネジも普通にしめて漏水や抜けはありません。
ポリ管が使える3種タイプよりリーズナブルなので鉄管の部分補修にはこれで十分です。

1人が参考にしています
2019-08-27
用途:
自家水の修理
対象商品:
06957404

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・

2018-12-24
用途:
配管漏れ修理時
対象商品:
06957422

ブライン配管の穴あき発生時に溶接修理しなくてもこのカップリングで修理できるので大変重宝しています!

2018-08-16
用途:
配管接続
対象商品:
06957422

重宝しています。ただ、年間50個程度使う中で、稀に鉄管に入らない不具合品があります。
鉄管を通してみるという検査はないのかな?納期が迫るなかで不具合品があって困りました。

2021-04-18
用途:
畑の潅水用配管の接続で購入したものだが、高圧のため抜けてしまい使えなかった。
対象商品:
06957447

高圧がかかる部位の金具を改めて入手し接続できた。部品の機能をしっかり確認し購入することが必要である。

2020-04-15
用途:
屋内の水道配管(鋼管)の接続に使用
対象商品:
06957404

坊主管だった2階部分の給水用の配管に接続し使用しました、はじめは給水が上手くいっていましたが、レンチで必要のトルクをかけて締めていたにもかかわらず3時間後に片方が外れてしまいました。
こうなってしまうともう自宅がビショビショになってしまい最悪です。
「鋼管の接続に使用可」とはありますが、屋内での使用ではまったくお勧めしません。
ガスに使えるとも書かれていますが100%やめておいたほうがいいです。(とても信じられない)
私は素直に配管に平行ネジを切って継手でつなぎたいと思います。屋内では使用はやめてください。

1人が参考にしています
2016-09-30
用途:
カップリング
対象商品:
06957404

LAカップリング鋼管用は水道管に使用します。非常に使いやすいです

2018-04-16
用途:
配管補修
対象商品:
06957404

以前にも使用したことがあり重宝しています。。。。。

2014-07-02
用途:
既設の排水管に掃除口を新設するため
対象商品:
06957431

冷凍機の冷却器ドレン排水管に掃除口が無いためL字の部分を切り取り、チーズとニップルを組み合わせて掃除口を作りました。圧力がかからないので十分だと思います。