- 用途:
- バフ研磨
- 対象商品:
-
07076395
以前、使用していたマスクのフィルタより性能が良いです。
- 用途:
- 防塵作業
- 対象商品:
-
07076395
目に見えて使いやすく価格も安いので重宝しています。
1人が参考にしています
- 用途:
- バルサ切削時と瞬間接着剤使用時に
- 対象商品:
-
07076431
バルサ切削時と瞬間接着剤使用時に、アレルギーなのでしょうか鼻水が大量に出てしまい数日続きます。
このため防毒マスクを試したのですが、効果があったため現在は必ず装着するようにしています。
1人が参考にしています
- 用途:
- 溶接作業時
- 対象商品:
-
07076431
毎回リピ買いしています。溶接時のヒューム臭で以前はマスクを重ねていましたが、赤茶色になり鼻の中まで黒くなるので防臭マスクを買い装着すると多少は息苦しさはあるが健康面を考えると凄く良い商品です。
2人が参考にしています
- 用途:
- 木灰の選別作業・粉塵作業
- 対象商品:
-
07076395
長時間使用しても目詰まりせず、呼吸が楽で粉塵や土ぼこりを吸い込まない為作業効率がとても良い。本体に弁が付いていてよく働くし、弁の交換部品も揃っているのでコスパが良い。目ずまりの確認機構で交換時期がよく分かる。健康的に作業ができる。
- 用途:
- 工場現場作業時
- 対象商品:
-
07076431
以前より使用していますが、特に問題なく満足しています。
- 用途:
- 農薬散布作業
- 対象商品:
-
07076395
マスク標準の予備のフィルターとして購入。
フィルターの違いは今のところ分かりませんので、普通としています。
- 用途:
- 埃の舞う作業に
- 対象商品:
-
07076395
アレルギー持ちなので埃のの中での作業では必需品です。お安く買えて満足です。
- 用途:
- 溶接、粉塵作業
- 対象商品:
-
07076431
溶接と粉塵作業で使用しています。
趣味の作業程度ですので他メーカーの土台マスクで使用しておりますがマスキングテープで隙間を塞ぎ取り付けし問題無く使用できましたw
他の有機溶剤フィルターも同じ使用方法ですw
1人が参考にしています
- 用途:
- 木工
- 対象商品:
-
07076395
安心して作業できます。このフィルターにたまった木くずを見るたびにおぞましく感じます。
- 用途:
- 産廃搬出時
- 対象商品:
-
07076431
活性炭の効果で臭いも防いでいる感じがしてとても助かります。
1人が参考にしています
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
-
07076431
性能、価格共に納得がいくものです。リピートします。
- 用途:
- 浴室タイル補修工事 ハツリ解体
- 対象商品:
-
07076395
埃を確実に取ってくれているようでとてもいいです。。
- 用途:
- 溶接作業に
- 対象商品:
-
07076395
半自動溶接がメインですが、満足な性能です、自動遮光面にも邪魔にならずコンパクトで良いです。
- 用途:
- サビ打ち
- 対象商品:
-
07076395
お手頃でサカイ式1180に合うやつがあって良かった。
- 用途:
- 斫り作業時
- 対象商品:
-
07076431
交換用フィルタの予備品として補充しました。必需品なのでもっと価格が下がればいいと思う。
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
-
07076431
まだ交換してないので分かりません。感想はまだ時間がかかります。
- 用途:
- ペンキ塗装のために交換フィリター買いました。
- 対象商品:
-
07076431
ペンキ塗装のため買った本体のフィルターが臭いが移ってしまいましので交換しました。ペンキ2本スプレーすると1個の交換ですね。風向きなどに注意してやりましょう。高いけれど、これをすると臭いは、身体に入ってきませんから
- 用途:
- 通常作業時
- 対象商品:
-
07076431
防塵用に購入。簡単に交換できるので満足しています。
- 用途:
- 削合や研磨の時に
- 対象商品:
-
07076395
圧迫感もなく、呼吸もし易いのがいいです。