防錆剤WD-40のレビュー

平均満足度 4.28 (178件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防錆剤WD-40 エステー
エステー
   
圧倒的な防錆持続効果金属面に塗布すると約5ミクロンの薄い膜で表面を覆い、空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビや腐食から防ぎます。驚異の超浸透性素早く強力に浸透します。ベタつかなくホコリがつきにくい金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用があります。防湿・除湿力水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成するので、水分を再び寄せつけません。
178件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-09
用途:
グリスアップや洗浄
対象商品:
06786035

いつも使ってます。
相変わらずいいですね。また購入します。

M Y A auto craft 様2017-03-17
用途:
自動車のメンテナンス。
対象商品:
37048015

しっかり保護するのが、良いです。
時間が、経っても乾かないので、長期保管する時など、安心できます。

岡田印刷株式会社 様2017-03-02
用途:
印刷機械の整備
対象商品:
37048033

WD40を使うきっかけはクリントイーストウッドのグラントリノを見てから。使ってみての感想は素晴らしいの一言。5-56に比べて被膜の油分が飛びにくいので機械整備にはとても良い。

2017-06-28
用途:
良し
対象商品:
37048015

生きよい良く出過ぎる気がする。もうちょっと優しく出てほしい。

1人が参考にしています
株式会社岐阜中発 様2017-03-30
用途:
機械のメンテナス
対象商品:
37048015

扱っていた業者が1本からの購入が出来なくて探していた時、モノタロウさんをにつけました~業者は24本からの購入しかしてもらえないので助かっています。

2017-04-29
用途:
狩猟道具の錆止め・メンテナンスに
対象商品:
06786035

塗布した後の浸透感が、ある程度は必要かなとは思いますが、
もう少し早く乾燥すればより良いかなと思いました。

1人が参考にしています
2017-06-29
用途:
防錆用
対象商品:
37048015

粘度が比較的高いので液だれすると作業性に支障が有る場所へ使用。長期的に防錆効果が持続するかは様子見。

ライヴリーズ 様2017-05-10
用途:
自動車整備
対象商品:
37048015

固いネジもそれなりに緩みます。よく整備の仕事をしている者が556を賞賛しているが気がしれない。あれは殆ど灯油です。潤滑の意義を果たせていない。価格も費用対効果ではこちらが完全に上。

2016-12-09
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37048015

この商品は世界中で販売されているらしく、海外のエンジニアに機器の可動部にどの様な潤滑剤を使用しているか尋ねたところ、本品を推奨されました。定番の様です。

2017-05-20
用途:
ラジコンカーメンテナンス
対象商品:
06786035

べたつかず、潤滑、清掃に良いです。
但し、スプレーの噴出しが激しいため調整に難しいので改善願います。

2016-11-10
用途:
船舶エンジン整備
対象商品:
06786044

これ専用のハンドスプレーボトルの霧化がとても細かくて良く広がりますね、ガスを使わないから1ガロン缶の内容物全てが潤滑剤として使用できるので缶スプレーに比べると断然お得感がありました

株式会社岐阜中発 様2017-01-20
用途:
機械の潤滑
対象商品:
37048015

20本単位での販売が多い中、1本単位での販売はありがたいです。

2016-10-17
用途:
自転車部品の洗浄
対象商品:
37048015

特徴のある匂いがある。
防錆性、潤滑性については非常に満足しています。

2016-09-26
用途:
工具の防錆用に
対象商品:
06786035

コストパフォマンスがいい商品だと思います。
あと独特な甘い匂いがして好きです(笑)

2016-11-02
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
37048015

何年も前から使っていましたが、最近は556とラスペネを使っていて
予備として購入。
556のように匂いが強く、ラスペネに似た浸透性。
一般的な潤滑剤もWD40も非水溶性なので
水置換性のあるラスペネと比較する事自体無理がありましたが
556より浸透性があるように思います

2016-05-30
用途:
防錆等のメンテナンス時の使用
対象商品:
37048015

以前からの継続使用。価格も安価で手軽に使えて、防錆効果の耐久性も高いと思う。但し、潤滑剤としては同等か以上の製品は他にもあると思う。べとつかず、埃が付きにくいので、そのような箇所で使用している。

2016-12-05
用途:
潤滑作業
対象商品:
06786035

飛び散りが多く 吹き出しの微調整が出来ない 浸透性などは良いと思う! 最後まで使い切れない! 最後は、缶切りで切って ボトルに入れて使用しています。性能以外はマイナス要素が少なく無い

2人が参考にしています
2016-05-19
用途:
機械の錆止め
対象商品:
06786044

効果には満足しています。付属のスプレーの使い勝手があまり良くないので、改良を期待します。

2人が参考にしています
有限会社依田被服 様2016-08-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06786035

メーカー品なので安心。ノズルは吐出圧を調整しやすいように改良してほしい。

マルケイ企画 様2016-12-01
用途:
よく飛びます。
対象商品:
37048015

ブシャー!と飛びます。場所に応じて使い分けしています。

1人が参考にしています