基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズのレビュー
- 用途:
- 音響のスピーカーのスイッチ
- 対象商品:
- 07071373
商品が届きました。
小さい部品だったので良かったです。画像だけではわかりにくかったんですが、押しボタンの調子が悪かったのでドグルスイッチのミニがないかなとおもったら別の商品と注文ができるので買いました。押しボタンスイッチの穴にまず入るかどうかと中のパーツと接触しないかを考えてみたんですがすっきりとおさまりすぐに付け替えができました。
- 用途:
- 自動設備修理
- 対象商品:
- 07071364
40年近く前の設備の操作盤に使用されていたものと全く同じものを見つけられて大満足です。汎用品なので他の物でもどうとでもなりますが同じにそろえた方が気分が良いです。品物も一級品なので心配ないですし。
- 用途:
- 切り替えスイッチとして
- 対象商品:
- 07071312
自動、手動の切り替えスイッチとして購入しました。
セレクタスイッチと悩みましたが、トグルスイッチの感触が好きでこちらにしました。
セレクタスイッチよりも小さな穴あけで済みますし、やっぱり感触がいいなと思います。
- 用途:
- 電子機器回路のon/off
- 対象商品:
- 38444061
クルマに取り付けた電子機器が効いているか(onの状態とoffの状態でどれだけ差異があるか)確認するために購入しました。部品を選定するにあたっては、説明文を理解するために少し勉強が必要でしたが…(on-on,on-off-onの意味など)
- 用途:
- 温水ボイラの組立時に取付
- 対象商品:
- 07071312
採用しているメ―カ―のボイラにポンプスイッチが付いていないため不便を感じていましたが、このサイズのトグルスイッチが丁度基盤板に空いている穴にフィットしたため取付しています。何の問題もなく使用できています。
- 用途:
- エレキギターのセレクターに
- 対象商品:
- 38444007
楽器メーカーのESPが販売しているもののOEM元と知り購入。
全く同じものが届きました。1/3の値段で買えて大変満足しています。
- 用途:
- 調光器の電源スイッチ
- 対象商品:
- 38444016
私が昔から知って使っている日本開閉器製なので安心して使えます。
端子への半田付けも容易ですし、レバーのクリック感も大変良いです。
小型スイッチは、このシリーズですね。不満なところは特に有りません。
- 用途:
- クルマのシーケンシャル・ウィンカーとノーマルウィンカーの切替えに使用
- 対象商品:
- 75803901
M-2040は2極3投スイッチ(SW)なので、2チャンネルの回路でON1,BOTH ON、ON2の設定ができるスグレモノです。私はクルマにシーケンシャル・ウィンカーを装備した際に、①シーケンシャル、②ノーマル、③シーケンシャルとノーマル両方を点灯できるSWを探していましたが、ようやく本品に辿り着きました。
スイッチ本体は非常にコンパクトですが、配線用の端子はAV1.25sqくらいなら十分に取り付けられる大きさです。また、トグルは少ないストロークで確実にポジショニングします。
なお、回路図などはデータシートをダウンロードする必要があります。
- 用途:
- 電気回路の配線
- 対象商品:
- 07071364
微弱電流回路で特殊な使い方で、以前は外国メーカーの安価なスイッチを使っていましたが、スイッチ接点抵抗が大きく且つ変動し使いも物なりませんでした。
このスイッチに交換してこの問題は完全に解決です。
接点抵抗は小さくON-OFFの繰り返しでも安定しています。
流石日本メーカーの部品ですね。