マグネットポンプ (ケミカル海水用)のレビュー

平均満足度 4.19 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機
三相電機
13,980 / 税込 15,378
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。 【用途】冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環各種機械セット用・生簀・海水プラント
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-10
用途:
部品洗浄器内の洗浄液(水・灯油)移送のため
対象商品:
07183671

灯油も移送するので、ケミカル用を選びました。2回/年程度の使用ですので、耐久性については不明です。今のところ問題なく使用できています。

1人が参考にしています
2022-08-02
用途:
水槽循環用に。
対象商品:
07183574

以前買って使っていたのですが空回りさせてしまい故障したので、再度購入に致しました。順調に回っています。

2人が参考にしています
2022-03-10
用途:
自動車整備の部品洗浄台の洗浄液として
対象商品:
07183486

1年間使用してのレビューです。揮発性の液体に使用してますが特に不具合なく稼働しています。吸い込み口に液面がある状態で使用していますので、初期からエアー咬みなども無くすぐに吐出しました。
部品洗浄台としては吐出量も問題なしです。

横河ソリューションサービス株式会社 様2020-02-12
用途:
実習装置のポンプ
対象商品:
07183547

現在使用しているポンプが古くて異音も大きく、そろそろ交換時期との判断で購入。
大きさ、ホースのサイズも同じでポンプ自身の交換のみで交換が出来ました。
水量も問題無く、なにしろ音が静かで廻しているのを気付かないくらいです。良いものを購入する事が出来ました。

4人が参考にしています
2018-08-10
用途:
散水
対象商品:
07183452

24時間散水に使用しても電気料がわずかなので満足しています。また電気料を気にしないで使用できるのも安心材料です。

2人が参考にしています
株式会社喜田アイデイア 様2021-04-13
用途:
水の組み上げ
対象商品:
07183452

使用してみたが、排出水量が弱くて時間が掛かるので失敗した。

1人が参考にしています
2017-05-08
用途:
溶液の循環用
対象商品:
07183452

非常に小型なのに流量があって、満足です。できれば、スイッチがあれば、良かった。

2人が参考にしています
ナカト クオリテイ ファクトリー 様2017-09-16
用途:
常温で微粉末と蒸留水の混合液を循環させています
対象商品:
07183504

微粒子をふくむ特殊な混合液を循環させていますので,回転プロペラの摩耗が激しいのでこの部分だけの販売をしてください。(モーターの部分は全く問題ありません)

6人が参考にしています
2017-07-22
用途:
船上でのデッキ洗い
対象商品:
07183583

機械音がなく、静かでとても良いです。
しかしながら最初の吸い込みが弱いのがネックです。

株式会社大谷化学大阪 様2020-01-24
用途:
酸性廃液(銀含む定着廃液)の循環用として
対象商品:
07183486

似たような小型サイズでどこのメーカーかは忘れたが、
以前使っていたものは15年以上使用できていた。
この商品は1年半で原因は分からないが壊れてしまったので、
残念だった。使用自体は循環用として満足いくものだったが耐久性が。せめて5年~10年使えればと考えていたが。
他にも色々とポンプは同じ廃液用として使用しているが、
おおむね20年以上は使用できていて、どれも長持ちしている。
特別、使用している酸性廃液に難があるとも思えない。

3人が参考にしています
株式会社degno 様2017-09-27
用途:
循環ポンプとして
対象商品:
07183461

吐出量が少なくて、呼水を入れるのが大変でした。
動作迄に時間がかりました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

株式会社 ヤオイ 様2015-11-04
用途:
アルカリ液の搬送
対象商品:
07183486

音が静かで アルカリ液にも強い? 非常に扱いやすい。
このサイズでも少し「チカラ」があればいいけれど・・・・。

1人が参考にしています
2016-07-24
用途:
循環
対象商品:
07183486

安くて小さい割にちゃんと循環できる。

2015-07-15
用途:
水の入れ替え
対象商品:
07183452

見た目は小さいが、見た目以上のパワーがあり、
びっくりです。

2015-07-25
用途:
生簀海水循環用に
対象商品:
07183477

製品については今まで使用した事があるが海水の為塩分多く外装の腐食防止が一考さるれば申し分ないと思う。

2人が参考にしています
松山市土地改良区 様2014-12-09
用途:
船のデッキの汚れに使用
対象商品:
07183461

水圧も良い後は耐久の問題です。

2021-07-03
用途:
冷却水の循環試験

ポンプ内を完全に液体で満たさないと吸い込まない。わずかに泡が入ると極端に吐出量が減り、吸い込みもしなくなるのでポンプの機能を果たさない。

1人が参考にしています
2015-05-27
用途:
梅酢の循環
対象商品:
07183452

見た目小さくて大丈夫かなと思ったけど結構いい感じです!

2020-08-01
用途:
排水処理装置内の排水移送
対象商品:
07183522

他社も含めて、ポンプ本体の固定ですが、コンパクトな装置内に固定する事が多いためモーター下の固定金具が小さく4ケ所のビス止めは困難です。大きな振動も発生しないポンプなので、片側から固定可能な補助金具を準備(オプションで可)しては如何ですか。

2014-09-18
用途:
チューブの循環洗浄
対象商品:
07183531

コンパクトで軽い上水圧にも満足している。