圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)のレビュー

平均満足度 4.37 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)
サンエス(昌和発條製作所)
549 / 税込 604
52件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-25
用途:
釣り竿のホルダークランプ機構の交換部品として使用
対象商品:
07308734

繰り返し、クランプON.OFFを行う事で、本体ケースとの 摩擦と塩害によりバネの伸力が弱くなって来たので、クランプ力の回復を目的に線径を少しあげ、当製品と交換。
保持力も上がり、塩害にも強く成り、安心感も上がった。

ピデスアート 様2023-09-28
用途:
ウィンカーステーに。
対象商品:
07309811

ウィンカーバルブが振動で切れたりするので
ステーをバネ式にしました。
もう少し強度は欲しかったですが
収集チューブでなんとかなりました。

2023-04-12
用途:
オートバイの、タンクキャップの修理。
対象商品:
07308594

通常は鉄せいなので、錆びてしまいますが、これは同サイズで、ステンレスだから、錆にも安心です。

2022-11-20
用途:
給水ボトル用の交換用スプリングとして
対象商品:
07309215

GEXのピュアクリスタル ドリンクボウル ラビットの水どめ機構に使われているスプリングが伸びたので、その交換用に購入。外形8mm、線径0.5、自由高26mmで対応できました。SUS304とのことなのでサビには強いと期待しています。

1人が参考にしています
ハイサーブ 様2023-01-17
用途:
装置製作
対象商品:
07309294

ばね屋さんに特注すると少量ではコストが高く納期もかかりますが、標準バネを使うことでこれらの問題が解消されました。標準バネは設計の強い味方です。

ビチスポーツモリアイ 様2023-02-05
用途:
ネジの回り止め
対象商品:
07308996

品質には満足しています。徐々に価格が上がってきているのが気になります。50個入り程度で単価が下がれば嬉しいです。

1人が参考にしています
2022-12-01
用途:
リール部品
対象商品:
07308612

オリジナルのベアリング化キットに使用。
助かってます

2022-05-08
用途:
各種機械修理
対象商品:
07309425

ステンレススプリング部品小売、本当に助かります。製造社さまとモノタロウさまに感謝しかありません。ここに投稿する方で、よくもまぁホームセンターと比べたり、量が多いだの、安くしろだの、そんな人間は、さっさと新品の機械買ってください。

4人が参考にしています
2022-05-10
用途:
折りたたみ自転車のフレーム固定器具に
対象商品:
07309181

よく錆びてしまう折りたたみ自転車のフレーム部固定器具全般に使用されているスプリングと代替出来ます。ステンレス製ですので、交換後は錆の心配をする必要がなくなります。もう少し小口もあると助かります。

2021-09-26
用途:
農機の修理
対象商品:
07309705

キャブレター内のスプリングに使用。適度な反発力、サビに強いため純正品と交換して使っています。

2021-09-08
用途:
試作用パーツとして
対象商品:
07308716

たくさんの種類のものを調達できてとても便利に利用させていただいています。
これからの多種類の提供品の名から利用させていただきます。

2021-04-20
用途:
安全キャップ、逆火防止器、の製作、組込
対象商品:
07310755

品質も良く、少ロット、短納期の製作が多い弊社にとって大いに助かっています。

1人が参考にしています
2021-05-28
用途:
ピアノ教具
対象商品:
07308847

ホームセンターで市販されている部品と変わりはないが、大量発注でき、到着も早いので助かります。

2021-04-16
用途:
当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の部品
対象商品:
07310563

価格以外は申し分なし。
大量(年間200個)使用の予定であるが、価格を最低50%オフを希望したい

1人が参考にしています
アンカーツール 様2021-04-06
用途:
特殊なシャフトに圧力を加えながら固定する機構部に使用
対象商品:
07310362

両端面を荒いながらも削ってフラットにしていることで、線径が太いながらも抑える力の平均化ができるので部品として使えそうです。

2021-04-06
用途:
機械の改良
対象商品:
07309303

バネ定数の強さがあまり理解してなかったので少し思ってたものより柔らかっか。
いい勉強になった。

2020-11-29
用途:
剪定バサミの内部バネの補修
対象商品:
07309364

剪定バサミの開閉用バネが破断し、バネなし開閉で不便でした。ホームセンターの既成コイルばねでは弱すぎて使えず、モンタロウで見つけたのがこのばねで、バネ定数をみておおよその見当を付けて注文しました。それがちょうど剪定バサミの開閉の強さににッタリの物でしたから大満足です。バネの寿命がどのくらいかわかりませんがとにかく剪定バサミの寿命が数年延びました。

3人が参考にしています
2020-10-17
用途:
圧力調整機器に使用
対象商品:
07309802

このサイズのスプリングがなくて、スプリングメーカーに大量に注文しなければ製造してくれないと言われ困っていたところ、このスプリングを見つけ助かりました。

1人が参考にしています
2020-05-15
用途:
機械部品として
対象商品:
07311473

この規格をホームセンターでは販売されおらず 、多種なのは助かる。

1人が参考にしています
2020-03-22
用途:
機械の紛失した部品の代替品として。
対象商品:
07308953

性能的には満足でした。欲を言うならば巻き数も掲載してくれると他の材質も選択肢にあったかもしれません。

1人が参考にしています