強力ばねのレビュー

平均満足度 4.83 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強力ばね 東京発条製作所
東京発条製作所
119 / 税込 131
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-07
用途:
レーシングコントローラのペダルのバネに使用

商品としては何一つ問題がなく素晴らしいレベルですが、私の知識不足でかなり固いバネを買ってお蔵入りとなってしまいました。エレベーターや車などの重いモノに使用するのが想定された用途と考えられます。人が全体重乗せてようやくたわむレベルの固さです。

2019-07-29
用途:
自宅 子供用遊具 馬の遊具のばね
対象商品:
07049822

今回 外形と長さ重視での購入 少し強力すぎて子供の体重移動では変形が少なく 元のばねほどの遊具の稼働確保にはならなかった
しかし 製品の制度等は良く 満足している

2018-12-04
用途:
自転車のサスペンションの交換に
対象商品:
07049384

エラストマー樹脂製のサスペンションが経年劣化で砕けたため、代替品としてコイルスプリングにしようとしたところ、サイズが豊富なこのシリーズがぴったりでした。今のところ使用感も問題なく快適に使用しております。

1人が参考にしています
Protea 合同会社 様2018-06-12
用途:
3Dプリンタの設計
対象商品:
07047801

完璧な測定。 うまくいく、私は動作に依存することができます

カンサイエコワークス 様2019-06-05
用途:
キャンピングカーの排気管球面ジョイントの圧縮ばね
対象商品:
07048702

キャンピングカーの排気管球面ジョイント(3ヶ所)の圧縮ばねが1本走行中にボルトから脱落し紛失しました。 紛失したばねは外径Φ18.5、内径Φ11、自由長37mm,定数は9.806kg/mmですが
取り付け寸法などからTH20x40,外形Φ20,自由長40mm,k=12.257を使用して修理しました。押しつけ力は圧縮寸法で調整しました。

2017-05-08
用途:
金型メンテ
対象商品:
07049481

工具屋に注文して取り寄せるのと変わらず、品質的に問題なし。

2016-08-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07047984

100ケ全部一袋がよかったです

宮崎県立佐土原高等学校 様2016-06-22
用途:
ミニ電車のサスペンション
対象商品:
07048447

予定通りの強さがあり満足しています。

1人が参考にしています
2017-02-09
用途:
セットプレスの金型
対象商品:
07049734

わざわざ、高いアマダ製品買わなくてよかったです。。

宮崎県立佐土原高等学校 様2016-06-07
用途:
模型電車
対象商品:
07048465

予定通りです

2015-07-17
用途:
金型のメンテナンス
対象商品:
07048851

バラ買いでき、直送してもらえるので便利

2015-02-16
用途:
機械の部品として
対象商品:
07048002

いいと思います。