強力ばねのレビュー

平均満足度 4.65 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強力ばね 東京発条製作所
東京発条製作所
98 / 税込 108
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-10
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
対象商品:
07043556

当方ホーナーG2TとH-70とSPIRIT使いです。バネ長50か?40か?と意見が錯乱しておりますが、バネ径バネ長いくつか違う種類のものを購入し、実際に取り付けて使用してみた私の答えは【TL16-45 (径16-長45)】が個人的ベストでした。お使いの弦のゲージやスタッドの状態、モデルや好みの状態(エンドスクリューの出方の許容)により変わると思いますので参考程度にお願い致します。ちなみに径14でもバネ強度は径16のものとほぼ変わらないような感じでした。重要なのは長さな気がします。
バネ自体は全く問題なく使用出来ました。貴重な部品を安価に提供して頂き、東京発条製作所さまとモノタロウに感謝致します。

2025-10-29
用途:
ホーナーG3Tのトレモロスプリングとして代用
対象商品:
07043556

完全ピッタリとは言いませんがプレイコンディションに近いと思います。
ダウンアームとして使えます。
長さ40mmもありますが、50mmがベストだと思います。

1人が参考にしています
2025-10-30
用途:
ホーナーG3Tのブリッジスプリング
対象商品:
07043556

サイズがピッタリではないですがプレイヤーコンディションです。
アームダウンは問題あるなく作用します。
40mmが良いレビューありますが、50mmがベストです。
40mmは購入して試しましたが短かすぎます。

2025-10-21
用途:
金型内のコマ押し上げ用スプリング

可もなく不可もなし。
安心・安定のスプリング。
送料が高い。

2020-09-14
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
対象商品:
07043531

R-Tremのスプリングより内径が1mm小さいので、スプリング受けの奥まで嵌りきらない分を見越して40mmを選択しました。Hohnerのメンテサイトでも紹介されている様に、R-Tremの代替バネとしてはこちらの製品がベストです。(標準サイズの16mmx45mmでも問題ありませんが、マスターチューニングボルトの出っ張りが気になる方には40mmをお勧めします)

1人が参考にしています
2024-08-24
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ

Hohnerのブリッジスプリングの代用として購入しましたが40mmでは足りませんでした。
他のレビューを参考にしましたが長さが足りません。
気をつけてください。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2021-02-12
用途:
機械部品
対象商品:
07044152

すぐに対応頂き、製品も思った通りの物で寸法精度も満足してます。

2020-08-03
用途:
模型用
対象商品:
07042944

模型関連、他のメーカーのものが紹介されていますがこちらも同等。きれいな仕上がりで精密です。

2020-03-07
用途:
ゴルフシャフト抜き用の部品
対象商品:
07044161

結果非常に良かったです、機会がありましたら宜しくお願いします。

1人が参考にしています
2018-12-03
用途:
軽自動車のクラッチスプリングの補助として使用
対象商品:
07043513

50年前の軽自動車のクラッチスプリングが経年劣化でへたってしまい、加速時に滑っていたが、このスプリングを補助的に装着することで、滑りが解消された。効果には大変満足している。

2018-03-31
用途:
機械工作の部品の一部として使用
対象商品:
07042935

想像どおりの「強さ」であり、予定していた使用場所にジャスト・フィットした。器械るたびに同種製品の使用を前向きに検討したい。

2017-04-01
用途:
バネ部品の交換
対象商品:
07043547

スペックが明示されてありがたいです。
外径にバリエーションが増えると嬉しいです。
14mmがあると丁度良かったのですが。

2016-11-25
用途:
鉄道模型です
対象商品:
07043845

製品の誤差が余りなく良い製品です、種類も多く選び安く今後も使用したいと思います。

株式会社JAPANMOLDTRADE 様2016-08-27
用途:
真空バルブ
対象商品:
07043084

耐熱用で他社のスプリングよりいいと思います。

2016-05-13
用途:
ドアラッチの補修
対象商品:
07043145

今までは45mm品を購入して金具で50mmに調整していましたが、最大90mmまで揃っており最適な長さで調整金具が不要となりました。

2016-04-08
用途:
ドアラッチの修理
対象商品:
07043145

5mm単位でサイズが豊富。強度も多種揃っていてさ愛的な製品が購入できました。

2015-06-09
用途:
5インチゲージ大型鉄道模型のパーツ
対象商品:
07043836

まだ取り付けたばかりなので使用してみないと分かりません。

2014-06-14
用途:
シートポスト
対象商品:
07044353

バネはバネです。それ以外の何物でもないです。

2014-05-01
用途:
細かい部品の固定
対象商品:
07042935

なかなかこの手の部品は手に入りませんので
満足しています

株式会社藤原製作所 様2005-11-26
用途:
(株)エイテック社のプレインベア製造
対象商品:
07042953

使い勝手がよい。