強力ばねのレビュー

平均満足度 4.53 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強力ばね 東京発条製作所
東京発条製作所
98 / 税込 108
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ミヤコ 様2024-11-21
用途:
金型メンテナンス
対象商品:
07047372

早急に欲しいパーツだたのでモノタロウで検索した所予想より早く入荷され非常に助かりました。

有限会社 コスモ研究所 様2025-01-23
用途:
試験用

特許出願用の試験準備のため取付け加工を依頼中です。特許出願後でないと詳しいことは公開できません。

2023-10-28
用途:
ヤマハ旧車バイクのキックペダルに使用。
対象商品:
07045394

色々探してこの製品に辿りつきました。サイズが豊富で各サイズで調整出来助かりました。

2022-11-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
07047101

機器メーカー指定品です。他と比較したことはありません。当然問題無しです。

2020-07-30
用途:
バイクのドライブベルトのテンショナー
対象商品:
07045954

Buellのドライブベルトのテンショナーに使ってみました。バネ定数が不明なので他も買って試させていただきました。安いので数種類で試すことができたのでありがたいです。14.5mm, 17mmの径が多く(モールドスプリング/高たわみなど)、15mm強付近で他の径がないかと探していたところ16mmのこの製品があり助かりました。

2人が参考にしています
2020-10-09
用途:
製品の接続部品として
対象商品:
07045446

この小ささでかなり強力なバネで色々強度の種類もありますので結構購入しております

1人が参考にしています
2020-08-03
用途:
模型作成
対象商品:
07045394

模型関連で他のメーカーが紹介されていますが同等品。きれいで精密。

2020-05-07
用途:
趣味の工作
対象商品:
07045726

趣味レベルの工作に使用しますので、コスト、納期、種類の多さに加え、日本製ということに満足しています。

2020-04-02
用途:
トラクターの椅子の下にしたのですが、固くて他のピアノ線のばねが良く改造して上手く行きました。
対象商品:
38426963

強力ばねは固くてトラクターの椅子のクッションに使えませんでしたが、ピアノ線ばねがうまく改造できたのでまずまずです。この強力ばねは他のものに使おうと思います。

土佐手作餃子 様2019-07-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07045981

農機具の圧力計が機械本体の振動で取り付け部が折れた為、スプリングを入れました。振動する箇所はゴムブッシュよりスプリングがいいように思いました。

1人が参考にしています
Protea 合同会社 様2018-06-12
用途:
3Dプリンタの設計
対象商品:
07045385

完璧な測定。 うまくいく、私は動作に依存することができます

2018-04-13
用途:
農機のサスペンションとして使用
対象商品:
07046575

端がフラットに加工されているので、使いやすいです。もっとサイズバリエーションを増やしてほしいです。

2017-04-14
用途:
金型メンテナンス
対象商品:
07046085

金型に使用しているバネが折れた時すぐに発注出来てよい。

2016-08-17
用途:
自転車サスペンション
対象商品:
07046566

輸入自転車のサスペンション整備に使用しました。多くのサイズとばね定数とが揃えてあり、望んだとおりのセッティングが出来ました。

1人が参考にしています
2020-11-08
用途:
R-Trem(Steinberger)の代替スプリング
対象商品:
07045997

SAMSOL社の"モールドスプリング"とほぼ同じ製品なので、コスト重視の方にはSAMSOL社製の方をお勧めします。

2014-06-10
用途:
バイクの改造
対象商品:
07046751

特筆する事はありません。強力なばねです。とにかく強力です。それ以外何物でもありません。

1人が参考にしています
2018-11-14
用途:
撮影用の三脚の対応カメラ重量を軽い物にするため元のバネより弱い物に替えた。
対象商品:
07046776

商品を選ぶ際、詳細なデータが記載されているが、内径が載っていなかった為やむなく写真をモノサシで計り使えそうだったので撰んだが、15.3mm以上必要だった内径は実物は13,5mmだったので1.8mmリューターで削らねばならなかった。異形断面以外に丸線もラインナップしていただければ、内径に余裕があったのに残念です。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
07045543

iiyo

2014-06-14
用途:
シートポスト
対象商品:
07046803

バネはバネです。それ以外の何物でもないです。