バルブホースキットのレビュー

平均満足度 3.68 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バルブホースキット モノタロウ
金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして便利です。簡単に方向を操作でき、方向決定後は切削液等の圧力でも方向が変わらずクーラント供給ができます。耐油・耐薬品性に優れています。
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-10
用途:
機械の切削油のホースに使用
対象商品:
07274251

長さ調整等で短くしたり、ノズルを交換しようとするとすぐに割れてしまった。
値段が安いのは魅力的だが、強度が他社製品に比べて弱いので残念。
曲げ角度によっては、つなぎ目からよく漏れるので改良を望みます。

2021-02-06
用途:
工作機械のクーラント用に購入
対象商品:
07274251

水槽用の小さなポンプで水溶性切削油をくみ上げて使っています
ポンプが小さい為圧力は低いですが,ジョイントから漏れるなどの不具合はありません

2020-04-21
用途:
NCフライスの切削屑吸い込み用
対象商品:
07274267

自宅のNCフライスの切り屑吸い込み用に購入しました。値段も手頃で特に不自由なく使えています。

1人が参考にしています
2020-02-19
用途:
卓上フライスの切削油
対象商品:
07274251

機械に付いていた物が経年劣化で割れ、探していたが1/8ネジが付いていたので買った、サイズの異なるノズル等色々付いているので満足

2019-12-10
用途:
汎用フライス盤に使用している
対象商品:
07274251

2分の接続に時間がかかった。出来ればスイッチも2分の口であればと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

BLENTEC株式会社 様2019-07-21
用途:
エア供給用
対象商品:
07274251

メーカー品に比べそん色なく使用可能です。
安いので非常に助かります。

2018-12-03
用途:
高速切断機の砥石冷却水用
対象商品:
07274267

水道圧レベルで使用する部位で使用。今のところ、問題無く使用出来ています。
(樹脂製品の為、PTネジの形が悪い(もしくは潰れた?)部分があり、ねじ込みづらい物があったが、相手が金属なので、そのままネジ込み使用した)
某ブランドより安価な為、低圧で使用するなら本製品で十分だと思います。
後は耐久性と専用工具がなくても市販工具で外せる様になるといいんですが。

2019-02-14
用途:
水溶性潤滑油に使用
対象商品:
07274267

内径が大きいので多少異物があっても詰まることなく使用できます。メーカー品とそん色ない。

2018-11-07
用途:
機械の切削油装置に使用
対象商品:
07274251

なにも問題なく使用できた
バルブのみの販売もあれば助かる

有限会社寒河江衛生管理センター 様2018-03-23
用途:
生成水の吐水口に
対象商品:
07274267

向きを固定して吐水に大変便利です。ついているコックは便利ですが、後から付けられるようにしてもらえるとなお助かります。
おねじだけでなく、めねじも付いているとなお便利です。
某ブランドと同じでいい商品です。
画面で見るよりも青いボディーでした。

株式会社HARDY 様2018-01-24
用途:
機械に取り付け
対象商品:
07274251

安くて使いやすいのですがたまに割れるところがあります。丈夫ならもっと使いやすいです。

2018-01-22
用途:
コンベアラインの水滴飛ばし
対象商品:
07274251

2本中1本が付属のコックにエアー(0.3Mpa)を入れた途端に裏ふたが吹き飛びました。
耐圧のある範囲ではありますが、やはりエアーではこのコックは使わないほうが無難です。
幸い付属の管用継手1/4に交換できました。

2017-10-20
用途:
ホビーCNC
対象商品:
07274267

動作中のダレもなく、非常によいです。
追加購入も検討しています。

2020-01-13
用途:
ボール盤・フライス盤の掃除機ノズルとして使用
対象商品:
07274267

水道圧レベルでのテストは問題ありませんでした。
PT1/2・PT3/8コネクタと書いてありますが、テーパーネジになっていなくPFかPSのストレートねじになっていた。 バルブコックはPT1/2になっている。
セット内容がおかしく、バルブコックにPT1/2のねじが付いていて別途PT1/2・PT3/8コネクタが付いているが、PT3/8を使いたい時は異径ねじアダプタを買うかバルブコックを買い直さないといけない。
このセット内容だったら、バルブコックはインラインバルブコック(注文コード28781358)の物を採用して欲しいです。
使えるけど安物買いの銭失いな商品です。
PT1/2・PT3/8コネクタとサイズが選べるセット商品かと思いきや、バルブコックを外した時に初めて選択肢が増える。
そして、インラインバルブコック(注文コード28781358)は2個セットで、複数必要な方は良いけど1セットしか使わない方には1個無駄になる。
他のメーカーのセット内容を見ると、だいたいがインラインバルブコックを採用している。
MonotaRO PBではインラインバルブコックは取り扱いが無いみたいです。採用してセット内容を交換して欲しいです。
再度書きますが、それで初めてインラインバルブコックを採用して初めてPT1/2・PT3/8コネクタとサイズが選べる商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の開発に向けて検討させて頂きます。

株式会社HARDY 様2018-01-24
用途:
機械に取り付け
対象商品:
07274251

安くて使いやすいのですがたまに割れるところがあります。丈夫ならもっと使いやすいです。

2017-08-02
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
07274267

今までは、他社製を使用していました。今回、初めて購入しましたが、何ら問題無いと思います。専用工具無しでも、脱着可能でした♪

斉藤自動車 様2016-11-20
用途:
ブレーキフリュードの自動供給
対象商品:
07274267

品物の質感・価格には満足していますが追加で中間にバルブを取り付け出来たら尚嬉しい。

マシンファクトリーフェアル 様2020-09-18
用途:
マシニングのクーラントホース
対象商品:
07274267

新品で装着時、長さ変えようと抜き差ししたら数個われました。他メーカーのより硬いと思います。夏場でこれだから、冬場はもっと割れそうです。

1人が参考にしています
2016-10-29
用途:
機械の運転時
対象商品:
07274267

ビニールホースや塩ビパイプからこちらに交換しました。使い勝手は非常に良いです。

2016-04-04
用途:
切削加工
対象商品:
07274251

油漏れも全く無くリーズナブルで良いのですが、動きがちょっとギクシャクしますね。気にしなければ大丈夫ですよ。