デジタルはかりのレビュー

平均満足度 3.65 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルはかり モノタロウ
コンパクトデジタルはかりで持ち運びも簡単です。簡単操作で高精度計量、簡易計数もできます。風袋引き可能。オートパワーオフの省エネ設計。使用場所を選ばない2電源。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-28
用途:
エンジンパーツの重量バランスなど
対象商品:
07293361

エンジンパーツの重量バランスなど、0.1g単位で測れてコスパが良い。精度はもう一つか。

2019-12-18
用途:
自動車整備時
対象商品:
07293361

エンジン組付けの際に重量合わせに使用。0.1g単位の秤はホームセンターに置いていないため重宝しました。

2016-06-23
用途:
エンジンファインチューン
対象商品:
07293361

バルブの重量合せに使いました。
充分使えます。

肥前あさくさ 様2015-10-09
用途:
家庭の台所で使用。
対象商品:
07293361

台所で使用するので、上の受けがステンレスで丈夫だと思い購入しました。

有限会社タイムケミカル研究所 様2013-09-10
用途:
樹脂、油、薬品の計量
対象商品:
07293361

コンパクトで使い易い。
2g以下は誤差に不安。
節電時間の調整ができると良い。

室伏製麺 様2011-11-05
用途:
食品添加物の粉末を0.1グラム単位て計量するのに使用
対象商品:
07293361

以前使っていたタイプは最小が0.2グラムのため、正確に測ることができなかった。これに替えてからは便利になりました。できれば、液晶パネルがもっと大型のものを希望します。

トータルリペア S工房 様2011-10-19
用途:
塗料の計量
対象商品:
07293361

簡単で使い易いがONのスイッチを良く使うので
使ってると反応が悪くなってくる
もう少し安いといいんですが・・・

2011-08-02
用途:
液剤の調合(50:1) 1g単位で計りたかった.
対象商品:
07293361

1.0gの計量が出来てうれしい.計測時間がもう少し早いとFBです.

2012-07-09
用途:
郵便物などの計量
対象商品:
08746692

使い勝手も良く重宝しています。

1人が参考にしています
2013-10-24
用途:
部品の計数作業
対象商品:
08746692

当初、値段はまあまあかと思い購入しましたが、性能が低く、実使用には耐えられません。
計数機能は、最初に10個の重さを計測し、セット後に、数量を計りたいものを乗せると数量が表示されるはずなのですが、実数に合わない場合があります。同じかたまりを何回か乗せても、あっているときと、間違っているときがあります。
また、全数をおろしても、まだ数量の残っているように表示される場合もあります。
最小精度が0.2gのためでしょうか?実際に測ったものは10g程度のものなので精度は十分だと思うのですがだめでした。
最大計量が1kgで、精度が0.1gのものなら、もう少しましなのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

2011-08-02
用途:
試作時の計測
対象商品:
07293361

容器込みの計測では 最大秤量が少し不足 最大計測が3kgだったら 最悪2kgでも
0.001gでも安価な商品があったら

2011-04-07
用途:
薬品の調合、接着剤の混合等に使用します。
対象商品:
07293361

大変精密で、使用勝手も良いです。ステンレスの皿が付属しているのが非常に良い!

2012-02-02
用途:
数量が決まっている商品
対象商品:
07293361

とても良い

2011-07-04
用途:
小ロットの試作製造
対象商品:
07293361

100~500g程度の小ロットを混合・試作するため小型で0.1gまで表示するデジタル秤を欲したので購入しました。
サイズは適当だったし、最大表示が1000gに対して最少表示0.1gというレンジ幅も希望通りでした。
しかし混合の為に微量要素を足してゆく作業では表示が追い付かず、余計に加えてしまってから数値が表示されるので、過剰に加えていたことが判る始末。物を計量するだけなら表示が安定するまで放置すればいいのですが、こうした計量作業には不適格でした。
使い方次第で評価も変わると思いますが、過剰な期待はしないでください。

1人が参考にしています
2011-05-09
用途:
細幅の織りネームを加工した品物を数量と重さで検品をしています。
対象商品:
07293361

10枚、20枚、50枚までの計数計なので100枚がないのが残念です。でも、物も使いようなので使い分けをしたいと思います。

2010-09-17
用途:
棚卸時の小物の計量など
対象商品:
08746692

計量且つコンパクトで場所もとらず、皿の部分も大きいので使いやすいです。最小表示も0.2gと細かいので、小物の計量にはもってこいです。文字もそれなりに見易いので、年配の方にでも読み取りやすそうです。値段がもう少し安ければ、もう1台欲しかったかも・・・。

ミハラ金属工業株式会社 様2010-10-05
用途:
薬品補給時の計量に使用
対象商品:
07293361

電源は内蔵してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

沖縄還元フーズ株式会社 様2010-10-06
用途:
粉物材料の計量
対象商品:
07293361

風袋除去がうまく効かず、測量中に数値がどんどんマイナスしていく。
続けて量る場合、風袋除去後数値が0から動かない。
等、実用的には向かない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

2008-11-14
用途:
重さを量る。
対象商品:
07293361

最小測定単位が小さいわりに、最大測定重量が大きく安い。

2010-11-18
用途:
材料の計量
対象商品:
07293361

秤専門メーカー(数台)のものに比べて計量値誤差が大きい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。