ゴム状塗料PROTのレビュー

平均満足度 4.19 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゴム状塗料PROT オフィス・翔
オフィス・翔
7,798 / 税込 8,578
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454) 【用途】金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オートショップ アクセル 様2025-07-19
用途:
通常作業です。

粘り強く仕上がりも良いです
初めて使用なので夏場を乗り越えられるか心配です

2023-01-26
用途:
工具の滑り止め

プライヤーの滑り止めに使用。
液体は結構さらさらで、一度のどぶ浸けで吊るして乾燥させました。垂れなくなるまで結構時間がかかります。
説明書には一度で0.3mmの膜圧になると書いてありました。
しっかりとした厚みを出すに浸ける回数を必要とします。
また、乾燥後シンナー拭いてみたところ簡単に取れてしまいました。

2023-05-03
用途:
工具のグリップ(滑り止め)

プライヤーのグリップに使用
どぶ漬けしたが液体がさらさらで、重ね塗りが必須。
3度漬けましたが、ゴム風船ぐらいの膜厚。
3ヶ月経過後、パーツクリーナーで拭いてみると溶ける。
私の目的には適してませんでした。

4人が参考にしています
ピデスアート 様2022-10-07
用途:
風呂の蓋に
対象商品:
54835446

風呂の蓋が汚くなってウレタン塗装したのですが
また所々剥がれてきたのでこれでトライしてみます。
シンナーで希釈し調色してからガンで吹いてみます。

2人が参考にしています
宗教法人大龍寺 様2021-10-12
用途:
木部 屋外塗装
対象商品:
54835516

塗るとゴム被膜状になり、素材の保護に役立ちます。通常の塗料だとひび割れしやすい場所に使用しました。塗りやすさは、油性塗料と同様です。ラッカーなどで薄めますが、薄め方によっては垂れることも。下地の下処理をしっかりすることが何より大事だと感じました。乾くとしっかり下地についてきれいです。あとは耐久性ですが、その評価はこれからです。

2021-04-09
用途:
足場の滑り止め
対象商品:
06182285

簡単に塗れてとても重宝いたしました。
まだ、色んな所に試してみたいですね!

2019-10-25
用途:
屋根の雨漏り補修
対象商品:
09917722

撹拌の時、空気が入りましたが、密着性が良く雨漏りがしなくなった。

1人が参考にしています
2019-03-14
用途:
鉄工
対象商品:
09917722

カンヌキの音鳴り防止に購入。
思った以上に強靭で、目的を果たしました。
滑り止め、防音、いろいろ使えそうです。

ニッケン産業株式会社 様2018-10-19
用途:
部品・道具・手摺・すべり止め箇所
対象商品:
09917722

液体ゴムは数あれど、今のところプロトが密着性・堅牢性において最高です。リピートは確実。

3人が参考にしています
2017-10-31
用途:
塗装作業
対象商品:
09917722

当日発送して頂き、迅速なご対応ありがとうございました。

株式会社新菱 様2016-07-15
用途:
配管のコーテイング
対象商品:
06182285

塗りやすかった、どれだけ持てるか(維持できるか)観察していく

1人が参考にしています
2016-07-10
用途:
経年劣化したFRP蓄湯槽の内璧防水
対象商品:
06182285

先年PROTスプレーを側面に試み、今回この缶入りを底面周りに刷毛塗り使用。両者比較では缶入り塗料の方が、費用あたり得られるゴム皮膜の実質量は数倍。ラッカーシンナーで3割近く薄めた方が
刷毛では塗り拡げやすい。刷毛で摺り込むせいか、スプレーより強固に付着したように感じました。

2人が参考にしています
2015-04-15
用途:
コスプレ造形の為のコーティング
対象商品:
09917722

素人コスプレ造形で使ってます。ライオンボード等でモンスターの爪、鱗などを形を作り、プロとの容器に「どぶ付け」式でコートして、乾燥させれば繋ぎ目の無いコーティングが出来るので、スプレー塗装すれば、なかなかに良い感じの物が仕上がります。

2人が参考にしています
2019-04-14
用途:
トタンで出来た箱型の雨どいの 穴あき補修
対象商品:
06182285

ラッカーシンナーでかなり薄めないと、ゴム状塗料の伸びが悪い。

3人が参考にしています
工房・山里 様2011-10-16
用途:
音響製品の修理をしており、各回路の絶縁、メカ系ゴム部品の肉付け等に使用。
対象商品:
06182285

前回は水性を購入しましたが、乾いてからベタツキが著しいいので、今回は油性にしました。これであれば、問題なく使用できます。

4人が参考にしています
2011-08-22
用途:
木工品の床面の防水に
対象商品:
09917722

悪くは無い。一定の希望通りのゴム膜を形成するし膜は割合しっかりしている。この前に別の安い小瓶のものを買ったが全く役に立たず、これを購入。ただしいじると剥がれるので力が加わるような場所には向かない。あと下地処理を平坦にしておかないと液体なので固まるまでに垂れるので重要。あと固まるまでシンナーのような激臭がひどいので換気に注意がいる。子供がいるような部屋で使ってはいけない。ただし乾燥してゴム化したら本当に無臭になって刺激は無くなるのが、製品として評価したい。価格が高いが、どうしてもすぐに防水化したい時は良いと思う。結構綺麗に仕上がる。(クリアを使用)

9人が参考にしています