投込み(湯沸し)ヒーターのレビュー
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
【用途】大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
2025-07-31
- 用途:
- 外の作業時用に購入
駐車場で車の洗浄剤を希釈するために購入しました。100Vであるので時間はかかりますが満足しています。
2025-01-06
- 用途:
- 風呂の湯沸かし
- 対象商品:
- 06387717
冬場150Lを40Cまで暖めるのに4時間かかります、保温用には使えるけど、沸かしには実用外です(笑)
3人が参考にしています
スチライト工業株式会社 様2023-02-27
- 用途:
- 検査時に水温を上げて製品検査をします。
- 対象商品:
- 06387726
水温が低くて うまく結果が出なくて困ってました。
このヒーターのお陰でスムーズな検査が出来るようになりました。
1人が参考にしています
2022-03-03
- 用途:
- 風呂沸かし
- 対象商品:
- 06387717
給湯器が壊れたので、給湯器の代用。冬場は9時間から10時間程掛かるかな?給湯器が手に入らないため渋々の選択であったが、この値段でお湯が手に入るので、大満足。
非常に助けられています。
3人が参考にしています
さいとうペイント 様2020-12-18
- 用途:
- 塗装現場で大活躍です。
- 対象商品:
- 06387726
冬場のコーキング作業で手が冷えて感覚も無くなるのでお湯で暖を取ると一瞬で温まり最高です。
また余ったお湯でコーキングを温めたり、水性刷毛を洗うのにも使えて無駄なく使え重宝してます。
4人が参考にしています
2020-12-23
- 用途:
- 冬場の現場工事 冷水加温対策として
- 対象商品:
- 06387717
ドラム缶につけて使用したが引っかけ固定する治具などがあれば水濡れ漏電無く安心安全に使用できると思いました。
加温の能力は十分にありヒーターとして十分効果は期待できます。
5人が参考にしています
サービスマスターM&J 様2019-12-15
- 用途:
- エアコンクリーニングに使用。
- 対象商品:
- 06387717
エアコンクリーニングに使用。特に、マンションやコーポ・アパートなどの空き部屋などお湯が使用できないときには重宝します。
3人が参考にしています
2018-01-11
- 用途:
- 畜産用途
- 対象商品:
- 10244166
冬場の冷水で仔牛の飲水量低下対策用に購入。15Lバケツで40℃程に2時間弱でしょうか。24時間タイマー併用で作業開始頃には温まっているようにしています。
3人が参考にしています
株式会社グラティ 様2017-04-13
- 用途:
- ハウスクリーニングで油汚れのパーツ洗浄
- 対象商品:
- 06387726
現在500Wを使用していたが時間がかかり、1000Wを追加、時間も早く作業が効率が上がり助かっています。
1人が参考にしています
光進産業 様2017-02-22
- 用途:
- 湯煎の、加熱用
- 対象商品:
- 10244166
ヒーター本体と電源コードが、樹脂モールドされており、ヒーターは水中、接続部は、湿度100%ですが、使えております。
1人が参考にしています