接点復活スプレーのレビュー
- 用途:
- 車両の整備や修理時
- 対象商品:
- 06725275
モノタロウ接点復活剤で十二分に事は足りてましたが、無くなってしまったので買いました。
間違いないメーカーと品物だと思います。
- 用途:
- 自動車電装整備
- 対象商品:
- 06725275
参考になれば。ほとんど乾燥しないウエットタイプです。使用で接点復活することも多いですがウエットな状態が逆に接触不良を引き起こす場合がありますので、吹付後エアブラッシュである程度吹き飛ばした方が良いかもしれません。半乾きタイプのトラスコの方が当方の使用には向いてました。
- 用途:
- 接点復活及び潤滑
- 対象商品:
- 06725275
何といってもこの種の物は呉工業(昔昔其の昔からずつと)何せ安価、ふんだんに使えます。之でダメな時のみ約百倍の価格の物を使います。
- 用途:
- アナログミキサーのメンテナンスに
- 対象商品:
- 06725275
フェーダーやスイッチのガリや接触不良などが多くてダメかなと思ってましたがコレで解消!
後バイクのセルの接触不良も解消されました!
- 用途:
- 自動車電装部品の接点保護
- 対象商品:
- 06725275
友人の旧車の電装部品の接点を磨いた後の保護様に使用しました。保護用にはスプレーの勢いが良すぎますね。直接は周りに飛び散るので、容器に出して刷毛塗りしました。
- 用途:
- 接触不良個所
- 対象商品:
- 06725275
半信半疑で買ってみました。
自動車のドアスイッチ、オーディオアンプのボリウム等々
汚れが流れ出てきて、接触不良(ガリ音)も無くなりました。
- 用途:
- 電動リールのメンテナンス
- 対象商品:
- 06725275
半年間使わなかった電動リールの接点が腐食してたので、これを使って見事に復活したので大満足です。
- 用途:
- 電気製品の修理
- 対象商品:
- 06725275
接触不良でノイズが出るようになったアンプの修理に使用。液体が長時間残るので直接スプレーせず綿棒を使って使用しました。スプレーでの使用はコネクタ内の接点不良などに向いていると思います。電気接点は長期間経つとどうしても接触不良が起きますので家に1本あると便利です。
- 用途:
- 年式の古いバイクの点検修理
- 対象商品:
- 06725275
お恥ずかしい話ですが、私は「接点復活スプレー」の存在すら知りませんでした。ユーチューブでバイク整備の動画を見ていて初めてその存在を知り、早速発注した次第です。古いバイクをいじっていると、スイッチの接触不良はよくあるパターンですね。もっと早く知りたかったなぁ。
- 用途:
- バイク、車のメンテ
- 対象商品:
- 06725275
車の半ドア警告が出たので、ドアの接点にスプレーしたら警告がきえた。バイクのホ―ンが鳴らないのでスイッチとプラスマイナスの接点にスプレーしたら、1週間程あとからホ―ンが鳴る用になった。本当にすごい商品だと思います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 06725275
想像以上にベトベトしています。どんなものか試しに購入しましたが、あまり使用していません。
- 用途:
- バイクのカプラー内の清掃
- 対象商品:
- 06725275
バイクのカプラー内は時間経過で錆びたり腐食したりします。そのため電気の通りが悪くなり発熱し、カプラが溶けたり、配線が溶けたりします。事前に予防するためカプラーを外して、錆を落としたりし、仕上げに接点復活剤を塗ります。