PP手付ビーカーのレビュー
2025-03-05
- 用途:
- 水を運ぶのに
本体も取っ手もしっかりしていてすごく良いのですが、取っ手のうち幅が5㎜~10㎜狭く感じます。指が当たってしまい痛いです 残念。
2024-12-15
- 用途:
- 測定
水分量や食材の測定用に使用するため購入。少し取っ手の部分の強度が足りないように感じますが、重量のある物じゃない限り使用に不具合はございません。
2018-07-17
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 07294226
容器が透明に近くオイルの計量が容易です。手持ちのカップ(200ml)で計量したら容器の各目盛も正確に指していました。余談ですが手持ちの2Lオイルジョッキの目盛をこの容器で計測したら、目盛2L,1.5Lはok、目盛1Lは3mm程度上、目盛500mlは約5mm程度上にラインを指していました。これではオイルレベルを合わせるのに苦労します。
オイル全量を量り投入、オイルレベルゲージ「ピッタリ」です。
2017-01-19
- 用途:
- 自動車用クーラントの計量用として
- 対象商品:
- 07294226
いわゆる「オイルジョッキ」状のものが汚れて嫌だったのでこれにしてみました。
量もわかりやすく、内側に汚れも付きにくくイイ感じです。
1人が参考にしています
ダイマス自動車 様2011-06-27
- 用途:
- これで、容量4Lや9Lの噴霧器に入れる水を計量しています。
- 対象商品:
- 07294226
もう一回り大きくても良かったかもしれませんが、今まで使っていた600ccのPPビーカーに比べたら、もっと早くこれを買っていれば良かったと思います。大変使いやすく重宝しています。安定感もよく、注ぐときの水の切れが良く、本体の外側を水が伝ってだらだらとこぼれるということがほとんどありません。
1人が参考にしています