DOCTOR BOLTのレビュー

平均満足度 3.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DOCTOR BOLT ライト精機
ライト精機
3,998 / 税込 4,398
簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-25
用途:
失敗出来ないボルトの修正
対象商品:
07577561

ネジ先端部分が潰れてしまい、交換すると高額になる部分のネジ山修正に使用しました。
普通に先端からの修正を考えていましたが、生きてるネジ山から修正できるこちらの商品を購入しました。
結果、無事に復活しました。
本体が約6.5cmあります。対角線では7.8cmか7.9cmありますので、周りに障害物が無いのが条件となりますが、とても良い商品です。
開発者様に感謝です。

2023-10-04
用途:
鉄にメッキの寸切ボルトをボルトカッターで切断後、ナットが入らない場合にねじ山の修正
対象商品:
07577525

最初は極めて良好にネジの修正が出来たのですが、300本~(推定)頃からナットが入りにくくなったので背面のネジを六角レンチで回して調整したが、強く締めるとロックが掛からず、ロックが何とか掛かる程度に調整するとネジ山修正NGとなります=見た目にはダイスの刃は正常。ナットの品質にも問題があるかと思いナットを数個試してもNGなので、ロックした状態で更に強く手で握って回すとねじ山修正がOKになる。手の代わりにC型のネジ式クランプで加圧すれば良いと考えます。改善されると最高です。

加工屋 様2017-04-17
用途:
プラ‐でバルブのハンドルを抜くときに取付ネジの先端を潰してしまったのを修正した。
対象商品:
07577525

バルブと言うモノの性格上、ネジの長さが短いので挟む位置を工夫する必要があったが、予め同じネジで試しておくことで無事修正できた。出来れば、切削ガイド用の山数をあと二山減らして、ツール自体の厚みを薄くしてほしいのと、ガイド用の歯は角を丸めて欲しい。ツールについているネジの使い方など、説明書が欲しいところです。あるともっと製品のステータスが上がると思いますが・・・。

1人が参考にしています
2015-09-04
用途:
シャフトごみ取り
対象商品:
07577552

使い物にならない。

5人が参考にしています
株式会社ターボカンパニー 様2011-11-13
用途:
仕事上、タイヤ脱着は毎日のようにあり誤ってボルトをハンマーで叩いたり、脱着の時から回りが渋かったりと多々ありますが、この工具を使用すれば簡単に修正出来るし、直接、手で回せるのも嬉しいですね。
対象商品:
07577491

もう少し強度があればなおいいんですが。何度か使ってるうちに切れにくくなったり、支点のところにガタが出てきたりします。また更にコンパクトになればより使いやすい商品になると思います。アタッチメントとして、握りはそのままで、中の刃だけ入れ替えできればセットで欲しいですね。

6人が参考にしています