トスロン密閉容器 丸形のレビュー

平均満足度 4.21 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トスロン密閉容器 丸形 トスロン
トスロン
2,098 / 税込 2,308
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。 【用途】特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-13
用途:
塗料の保管

2.3回開け閉めしたら内蓋が変形してしまい、閉まらなくなって使えなくなりました。密閉する為なのでしょうが、少し硬すぎる気がします。このような容器としては安い買い物では無いので残念です。

2021-10-11
用途:
クリーム状のものを充填 保管しています。
対象商品:
02828427

確りした造りで、蓋が付いていますので
保管に便利です。
大き目で、安心して使えます。

2020-09-07
用途:
キャンプ用ウォータージャグ

ウォータージャグをDIYする為に購入しました。赤のペール缶はなかなか無いので探していました。
密閉蓋も外すのも楽でした。
耐久性も良さそうなのでいい商品に出会い嬉しいです。

1人が参考にしています
2020-06-22
用途:
以外な使い方してます。磯釣り用のエサ入れや荷物入れに使用してます。
対象商品:
02828454

防水容器として使用し、海水や直射日光にも、とても強く
重宝してます。
出来れば、25リットル位のサイズがあれば嬉しいです。

1人が参考にしています
2019-03-22
用途:
ラーメンスープの冷凍保存用に使用しています。
対象商品:
02828427

密封性が高くスープの質が落ちることなく保存でき、とても満足しています。

2人が参考にしています
2018-11-30
用途:
接着剤の保管や運搬
対象商品:
02828454

以前使用していたものはひっくり返るとこぼれたけど
この商品は大丈夫でした  しっかりしているので上からなにか乗せても大丈夫です。

2人が参考にしています
2018-10-22
用途:
ため池の底泥の保管
対象商品:
02828445

密閉性もよく取り扱いやすい。空容器の重量も軽くて良かった。

1人が参考にしています
門脇マリンサービス 様2018-04-24
用途:
FRP積層時の アセトン入れの容器に使用
対象商品:
02828402

気化が完全に防げ  内容量の確認も容易で 経済的にも最高の容器!!

2人が参考にしています
2017-09-15
用途:
プラスチックゴミの一時ストック
対象商品:
02828427

3個目の利用になります。密閉度、容量とも使いやすいサイズと思います。従来はSN-13(白)とSN-20(青)を使っていましたが、青の蓋が劣化したため、追加購入しました。匂いも漏れずに使い勝手も良いです。

1人が参考にしています
株式会社植松商店 様2017-11-07
用途:
プライマーの保管
対象商品:
02828402

強度が高い、しっかり密封できているので匂い漏れしないので運搬できます。

2人が参考にしています
2017-06-05
用途:
猫砂と汚物入れ
対象商品:
02828402

密閉度が高く匂いがまったく漏れない所がとても良い。

1人が参考にしています
2017-08-22
用途:
保管と混合
対象商品:
02828427

混合時に漏れることがなく、そのまま保管が出来て、重宝しています。

2016-08-13
用途:
焙煎済みのコーヒー豆の保管
対象商品:
02828463

密閉性が良く商品の保存に最適です。今回12Lと4Lを購入しましたが8Lぐらいの大きさがあれば助かります。

2016-08-05
用途:
風車の点検
対象商品:
02828411

もう少しだけ小さいサイズがあればいい

2016-04-14
用途:
ペットの餌入れ
対象商品:
02828411

ペットの餌入れに使用しています。
湿気を与えると風味がなくなり、
食べないので湿気を与えない容器として使用しています。
完全に密封できるところが良かったところです。

2016-02-24
用途:
材料入れ替え
対象商品:
02828427

思ってたよりしっかりした容器で満足です。ただ蓋にしっかりした留め金が無いので、少し液体が入っているので密封性や容器が倒れたときの液体漏れが気になります。

2013-09-09
用途:
吸湿性薬品の保存
対象商品:
02828427

これより大きなサイズの物を大学で使用しているが、貴社のカタログでは20リットルが最大なので、仕方なくこれにしました。

2015-03-19
用途:
釣り
対象商品:
02828481

ふたの密閉は完璧。少し開けにくい。

2013-02-22
用途:
液体を運ぶ時
対象商品:
02828427

密閉性あり重宝しています。蓋だけ紛失しても別途購入できるのも良いです。もう少しだけお買い得価格だとうれしいですが、今後も購入継続するつもりです。よろしくお願いします。ありがとう。

1人が参考にしています
2022-04-13
用途:
油性塗装保管
対象商品:
02828402

密閉性は満水で激しく持っても漏れは無かったが蓋の開閉が難点?
特に閉める時に上手く締めないと蓋の縁を変形させて締めれなくなってしまう。