円形定性ろ紙 No.2のレビュー

平均満足度 4.72 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC
ADVANTEC
679 / 税込 747
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。 【用途】一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-02
用途:
液体状の食品の濾過
対象商品:
02924537

サイズが色々あって使い分けできる。濾過が安定していて信頼性が高い。満足している。不満らしい不満はない。

2023-04-29
用途:
水サンプルのろ過
対象商品:
02924485

確実にろ過できます。大きさが、ろうとにピッタリで、良く使っています。

1人が参考にしています
2020-09-27
用途:
オリーブ搾油後の濾過紙
対象商品:
02924582

半信半疑だったが、すごい濾過作用で透明なオリーブオイルが抽出され満足です。

1人が参考にしています
2020-05-10
用途:
排水処理施設のメンテナンス時
対象商品:
02924512

使用感はいつもどおり問題ありません。
消耗品だけに価格を抑えられたらと思います。

2019-10-28
用途:
食用油濾過作業
対象商品:
02924582

目詰まり、破れもなく丈夫なので、安心して使用してます。

2019-06-10
用途:
検査に使用しています
対象商品:
02924476

大きさもちょうど良く、ろ過スピードも問題ないと思います。

合同会社 土づくり推進機構 様2019-01-22
用途:
土壌分析作業時
対象商品:
02924476

長年使用してます。品質が大変よく土壌分析には欠かせないです。

2018-10-21
用途:
研究
対象商品:
02924476

初めて購入しますが、不満のありませんし、大変満足です。

株式会社日壱 様2019-04-12
用途:
実験
対象商品:
02924503

特にはありません。他社と比べたこともなく、ごく一般的なろ紙なので。

1人が参考にしています
2018-02-09
用途:
通常の実験で使用します。
対象商品:
02924467

モノタロウで購入しても、今まで使用してきたろ紙と何も変わりません!(当然のことですが。。。)

2016-12-27
用途:
飲料ビン詰め時
対象商品:
02924503

商品の到着が早く、梱包も問題ありませんでした。ビン詰めの時にろ過をしますが、スムーズに作業でき、扱いやすいと思います。

2016-10-08
用途:
実験の勉強
対象商品:
02924476

リーズナブルな値段のわりに使い勝手が良くて気に入りました。

2016-05-08
用途:
ろ紙の折り方指導
対象商品:
02924476

ろ紙の菊折の指導に使用しています。ちょうどよい大きさで扱いやすいです。

株式会社ジャスト西日本 様2017-03-14
用途:
コンクリートのドリル中性化試験
対象商品:
02924494

これ以上の製品がないので、使用量は少ないですが、定期的な購入となります。

2015-10-14
用途:
液体のろ過
対象商品:
02924503

個人でいろんなものから抽出をしています。
最近は、灰から無機質を抽出しており、そのろ過に使用しています。
最終的には、完全な(白色)の灰を作ろうと思っています。
今後の作業としては、洗浄されて灰を完全に燃焼する坩堝焼成をやってみます。
ろ過作業としては満足しています。

2015-02-17
用途:
実験に使用
対象商品:
02924503

予定通りのスペックで満足。

日本・バイオ株式会社 様2014-09-09
用途:
製品の濾過に使用しています。
対象商品:
02924503

リピーターです。吸引しながらで確実に濾過出来ますのでとても良いです。

株式会社エム・シー・ピー 様2013-06-21
用途:
凝集物のろ過
対象商品:
02924494

濾紙のミクロン数がわかれば便利です。