ランプ交換工具のレビュー
株式会社グローリアス 様2021-04-24
- 用途:
- 電球交換時
- 対象商品:
- 02494204
以前は機械を分解して交換していたのでカバーをはずすだけで交換可能な工具はとても便利だと思います
1人が参考にしています
2019-05-04
- 用途:
- 制御盤の表示灯(電球)の取替
- 対象商品:
- 02494204
探指先が届かないような、奥の方にあるような表示灯の取替作業には最適だと思います。
探していたものが見つかって、大変満足しています。
2019-07-04
- 用途:
- 豆電球交換
- 対象商品:
- 02494195
小さな豆電球交換作業では、奥まった場所の豆球に指が届かず抜き差しできません。しかし、この道具があれば、いとも簡単に脱着できました。
1人が参考にしています
TACサービス 様2021-05-05
- 用途:
- 表示灯の交換
- 対象商品:
- 60399674
電球(6.3V)の表示灯電球を交換する時に、電球を取り出すのに一苦労です。
粘着テープで輪っかを作り、人差し指の先端にくっ付けて、電球の頭に押し付けて回転させて取り出していましたが、こんなランプ交換工具があるのを知りませんでした。
IDEC(和泉電気)のメーカーカタログで、商品寸法を確認すると「OR-77」はΦ10とΦ9 と明記されていた為、交換電球がΦ10なので、購入したが、違いました。
使用は何とか出来ますが、電球の頭に押し付けるとキツイです。「OR-77」のΦ10は外形が10mmなので肉厚分キツイです。
電球がΦ10の場合、「OR-55」がピッタリ合いました。
因みに「OR-55」は外形がΦ11.6とΦ14です。
4人が参考にしています
2020-07-01
- 用途:
- 表示灯電球の交換
- 対象商品:
- 02494204
制御盤の表示灯電球は奥まった場所にあるのでこの工具がないと手間がかかります。現場で使用すると顧客から譲って欲しいと言われて差し上げるので、頻繁に購入しています。高価ではありませんが、あれば便利なものです。
2013-10-26
- 用途:
- 動力盤等の表示灯の球交換
簡単に表示灯の球替えができます。
これがないと、交換に苦労します。
2013-07-11
- 用途:
- 電気設備のパイロットランプ交換
- 対象商品:
- 02494204
制御盤、受電設備のパイロットランプの交換は、ホースなどを使って行ってましたが、これがあると、力が入るので助かっています。もっと早く知っていれば良かったと無思っています。
2人が参考にしています