ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)のレビュー
- 用途:
- 料理を厨房から食卓へ運ぶ台車
動きがスムーズ且つ静かで丈夫なのでとても良い商品です。
- 用途:
- 装置組立
装置の足として使用しています。転がりやすさ、値段どれをとっても使いやすいです。
- 用途:
- 機械の脚に取り付けて、移動に。
- 対象商品:
- 02543116
同等の一般的なキャスターにくらべ車輪の幅が広くて安定感があり、耐重量に優れていると思います。
- 用途:
- 既存作業台のキャスター交換
- 対象商品:
- 02543116
古くから使っているステンレス製作業台のキャスターがゴムの劣化でダメになったため、交換用に購入。
ダブルベアリングで転がりもよく、問題なく使えています。
- 用途:
- 運搬台の作成
- 対象商品:
- 02543755
車輪径と価格を基準に選びました.問題なく使用出来ています.傷みについては,使用環境に大きく左右されますので,環境に合わせて選定すれば良いと思います.
- 用途:
- 半自動梱包機用
- 対象商品:
- 02543773
半自動梱包機のキャスターが壊れましたので、購入しました。サイズがぴったりで動きもスムーズでありがとうございました。
石島商事株式会社
- 用途:
- 卓上旋盤の台に使用
- 対象商品:
- 02542802
旋盤は趣味の範囲で使用しているため、あまり使用環境が良くなかったのでキャスター付きの台を作りました。使用する際に掃き掃除が簡単に出来る所まで移動するのですが、多少の段差がある地面に対しても柔らかく乗り越えていく感触があり良い感じです。
- 用途:
- 棚の下に取り付け
- 対象商品:
- 02543125
意外に車輪の幅が広いので、磨耗しにくく、耐久性はあるのではと思います。
量販店のものより、太めで安心。
- 用途:
- 作業台の足
- 対象商品:
- 02543764
作業台自体が重たかったので、作業台移動のため購入しましたが、一人で移動が出来、狭い空間を有効に使えるようになり、非常に助かりました。キャスターが横向きでも、移動時にはスムーズに旋回してくれるので、とてもよいものだと思います。
- 用途:
- 趣味のレーシングカートの搬送台のキャスター
- 対象商品:
- 02542793
趣味のレーシングカートの搬送台のキャスターに使っていますが、非常に走破性がよくなりました。
通常の趣味のレーシングカートの搬送台のキャスターはφ60か75なのですが、これはφ100。取り付けネジがφ100の場合、他社のものはM16かM16相当のインチネジで取り付けられないのですが、これはM12相当のインチで使用可能。
ほかのカーターの何人もの方から、どこで買ったのかと聞かれるほど使い勝手が良いです。
値段もφ75相当でリーズナブル。
もっと早くに購入して取り換えればよかったと後悔してます。
- 用途:
- 装置のキャスターとして
- 対象商品:
- 02543764
フレームにねじ込むのに、ナットが薄くてスパナがかからないので締め込む事ができない
少なくとも、ネジの頭に+か-が切れていればどうにかなるのだが
締まりきっていないキャスターで出荷もできないので、別の物に取り替えた
ご意見頂きましてありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。