打撃メガネスパナのレビュー

平均満足度 4.93 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,498 / 税込 4,948
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-08
用途:
ボルトの増し締め時

思ったとおりの商品で普通に使いやすくて満足しています。

2022-12-27
用途:
重機油圧シリンダーメンテ
対象商品:
02191883

でっかいパイレンでびくともしなかったナットがこれとハンマーあれば楽に外せましたハンマーは1.5~2kgくらいのものが要ります

2021-07-18
用途:
バックホー油圧シリンダロッドナットの緩め締め
対象商品:
02191865

所有しているバックホー油圧シリンダのオイルシール交換のためピストンロッドナットを緩め、交換後の締込みのために購入しました。順次合計5本の油圧シリンダーのオイルシールの交換を行ったのですが最後にスイングシリンダーを分解したときにピストンロッドがナットから50mm出ていたため今回の5本の油圧シリンダー分解のための41mmのソケットが使用出来ませんので、思案してモノタロウで色々探したらこの打撃メガネレンチが出てきて価格もお値打ちだったため助かりました。ただ最初にスイングシリンダーからオイルシール交換に掛かっていたらソケットレンチを購入しなくて済んだと思うと残念です。
あと、41mmの締付けトルクは75から85kgfmと強力ですので2mの単管パイプで延長して緩めて締めました。単管パイプは先端をレンチが入るまで潰して使いましたが本当に最初からこの方法でやれば良かったなぁーと思いました。寸法図に掲載されていないエンド部(打撃部)の幅は46mm、レンチ部外径は66mmですので参考にしてください。

3人が参考にしています
2021-09-30
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
02191883

ホームセンターに行って探し回ったらする手間が省けて助かりました。

2021-07-01
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
02191856

ナットを緩める時に、問題無くハンマーで緩むことができました。割れることなく丈夫です。

2020-09-22
用途:
機械整備用工具
対象商品:
02191865

硬く締まったナットを取り外すために導入しました.ハンマーでたたくとかパイプで延長する(正規の使い方ではありませんが)とか,場合によって使い分けるとよいと思います.

1人が参考にしています
協栄鉄工所 様2020-04-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02191822

大変重宝しています。また、少しずつ買い足していきたいです。

1人が参考にしています
2019-06-07
用途:
回転体止め軸端ナットの増し締め
対象商品:
02191874

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めできるのが良い。ナット周りが狭い場合があるので柄が更に短いものがあれば追加購入したい。

1人が参考にしています
株式会社澤渡製作所 様2018-01-17
用途:
ナットを締める際に際に使います
対象商品:
02191883

ナットを締める際非常に安定して打撃ができ重宝しています

1人が参考にしています
フロンティアテクノロジー株式会社 様2017-02-10
用途:
圧力容器 フランジボルトの締め付け
対象商品:
02191856

六角ボルトに対し、当たり面積が多いので六角レンチに対し
長持ちする。

2人が参考にしています
株式会社カタヤマCS 様2016-11-02
用途:
狭い所でのボルトの締め付け
対象商品:
02191822

錆びたネジ頭用に、6角シリーズもあるといいと思います。

2人が参考にしています
2015-11-13
用途:
重機シリンダ-のメンテナンス
対象商品:
02191883

打撃ができるので、固く締まったボルトも、回す事が出来ます。
満足しています。

1人が参考にしています
小林機工 様2016-07-15
用途:
ボルトの締め付け
対象商品:
02191901

値段の割に思っていたより丈夫で購入して正解でした。

1人が参考にしています
株式会社峯工業所 様2011-02-12
用途:
コンベアの軸受整備時 トルクの掛かっているボルトの緩め及び締めつけ時
対象商品:
02191901

他社の商品と遜色なし、値段によってはかなりお買い得

2人が参考にしています