オイルシールのレビュー

平均満足度 4.81 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシール NOK
NOK
519 / 税込 571
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-12
用途:
バンザイM-300Mのオーバーホール
対象商品:
00479315

バンザイの3tガレージジャッキM-300Mのピストンロッドのオイルシールとして使用。純正はKOYO HMSAF 354810Rのため、厚みが2mmほど薄いのですが、実用上問題はありません。外周部分からオイル漏れを起こす事があるので、打ち込みの際にはハウジング外周に液体パッキンを塗布してから組む事をお勧めします。もしもハウジング合わせ面から漏れた場合には脱脂してシリコンシーラントを外側から塗布するか、ゴム被覆ハウジングのNOK TC35488相当品への打ち直しを行うと良いでしょう。
なお、この部分からのオイル漏れを修理する際には、内部のピストンシールも同時交換する事が望ましいです。純正シール(YYY0530000053)はNOKのピストン&ロッド兼用規格のUPI 45 65 15 (FU2274-D0)相当品なのですが、日本国内では入手が難しい特殊サイズのため、欧州規格のUN型ピストン&ロッド兼用シールのUN 45 65 12辺りで代用すると良いでしょう。
ピストンロッドのトップナットは対辺59mmと非常に大きいので、450mm以上のパイプレンチと石頭ハンマーを併用して取り外して下さい。

2人が参考にしています
2024-03-08
用途:
車軸
対象商品:
00479245

軽トレラーの車軸のオイルシールが減るのでこまめに交換しなくてならないのでたいへん助かります。

2023-07-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
00479315

旧車ラビットスクーターのトルコンシールとして使いましたリプロパーツのシールと同じなので助かりました

2023-03-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00479455

修理用部品に手配しました。標準品で短納期、使って問題がなかったので、次回も手配しようと思います。

ピデスアート 様2022-04-28
用途:
富士重工ラビット用
対象商品:
00479315

新たに購入したトルコンオイルシールがこのタイプを流用しているので次回からはこの部品だけで安価で新品交換できますので安心です。

2人が参考にしています
株式会社森乳業深谷販売 様2021-04-24
用途:
トラクターのPTO軸のオイル漏れ修理に使いました。
対象商品:
00479482

イセキトラクターTA250のPTO軸のオイル漏れ修理に使いました。古い機会なので修理依頼先に苦労したので、自分でやってみようと思い挑戦してみましたがオイル漏れはピタリ止まりました。サイズを測って注文しましたがきついくらいでちょうどよかったようです。安価で済みましたので助かりました。

2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用
対象商品:
00477513

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

有限会社大島工機 様2019-09-01
用途:
ランマープレートの部分品として
対象商品:
00479376

少々古い型の機械で、メーカーで部品が廃番で入手不可だったので、寸法一覧で調べて購入しました。 今のところ無事治って使えています。

2018-07-03
用途:
農業機械の修理
対象商品:
00479367

商品も精密に作られていますので 交換部品として安心して使用できました。

2019-03-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
00477696

価格、品質共に大満足です。
手元に届くのも非常に早く助かりました。

2018-06-12
用途:
ボートトレーラー
対象商品:
00479333

古い車種なので探すのに苦労しましたが、バッチリ適合です。問題無く使えています。

2018-05-30
用途:
農機具の補修に使ってみました。
対象商品:
00477513

農機具の補修時に試験的に使ってみました〔保護対策はしました)結果が宜しければ今後も使ってみます。

2018-07-03
用途:
トレーラーのハブ用シール
対象商品:
00479245

2年間使用しましたが、ダストを防ぎきれず、ベアリングにゴリゴリ発生。リップ付きの別物に交換して、様子をみます。

2015-08-06
用途:
ボートトレーラー
対象商品:
00479245

メーカー品なので安心して購入できました

自由業 様2015-03-11
用途:
旧車用
対象商品:
00477513

純正品が殆どないので、助かります。

1人が参考にしています
伸栄建設株式会社 様2013-02-28
用途:
エンジン関係
対象商品:
00477461

挿入が、スムースに行えました。

1人が参考にしています