パイプクリーニングホースのレビュー
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
2024-10-02
- 用途:
- 排水管のヘドロ除去
始めて高圧洗浄に挑戦してみました。気持ちいいぐらい汚れが除去出来て大変満足しています。
2022-09-06
- 用途:
- 自宅の排水管のメンテナンスに
- 対象商品:
- 52968834
よくポストに排水管の高圧洗浄やりますって入ってますが、あの金額みたら、自分で出来そうなので購入です
1人が参考にしています
2021-12-14
- 用途:
- 自宅の排水管掃除
- 対象商品:
- 52968834
K2クラシックに繋いで使用しましたが、中々の水圧で下水配管の汚れや溜まっていた洗剤カスや繊維クズなどが綺麗に排出されました。
ホースが硬いのが難点ですが、十分使えるものです。
1人が参考にしています
おそうじ本舗 大津唐崎店 様2020-03-09
- 用途:
- 汚水排水管洗浄
- 対象商品:
- 52968834
逆噴射でスルスルと進んでゆき汚れが流れ出てきました。初めて使いましたが定期的な使用が有効ですね。
2020-03-05
- 用途:
- 下水管の掃除につかいました。
- 対象商品:
- 06604631
まー使いやすくて、油粕がよくとれました。あとわ、1m位ずつ、しるしが、ついていると
便利がいいとおもいます。
4人が参考にしています
2019-08-14
- 用途:
- 排水管の清掃に使用
- 対象商品:
- 52968834
気持ちよく配管の汚れが落ちていくので助かりました。ケルヒャーの高圧洗浄機を持っていれば業者を頼むより断然お得です。
ただホースは硬めで撚れを直そうとしたときに折れ目がついてしまいました。
ケルヒャーのホース全般にそうなので改良を希望します。
有限会社一光工業 様2018-10-16
- 用途:
- 排水管の詰まりとり
- 対象商品:
- 52968834
最高でした油の固まりが流れてきた時の爽快感 以前は業者さんに頼んでいたのが大幅なコスト低減ができました
株式会社テラフーズ 様2018-09-13
- 用途:
- 排水管詰まり洗浄
- 対象商品:
- 06604631
ホースについては問題なかったのですが、本体のスプレーガンへの接続部が本体の機種によってサイズが合わないので、他機種のスプレーガンへの脱着用異径アタッチメントが有れば有難いです。
3人が参考にしています
クリーンメイト 様2017-09-03
- 用途:
- 配管の洗浄
- 対象商品:
- 52968834
概ね満足していますが、カーブを通過する時に強く押すと
ホースがたやすく折れてしまいます。
柔らかさも大事ですが、折れても跡が付かない様になれば
尚良いと思います。
2017-05-25
- 用途:
- 家の排水管掃除
- 対象商品:
- 52968834
太さが心配でしたがトリガーを握った瞬間グイグイと前進しカンタンにあっという間にできました。パイプ径は50mmのものの立ち上がり箇所(約90°)の通過は無理でした。