可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)のレビュー
- 用途:
- 機械修理時交換部品として使用
- 対象商品:
- 07237596
他社さんの電磁接触器がついていましたが、業界で標準的に
使われているSC-5-1を選定して使用しました。
容量のバリエーションも十分であり、端子台の役割も
わかりやすくて、配線しやすいです。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 07237307
現在使用している物と同タイプの物ですここ近年値上げ幅が
非常に大きくなってきていて本来はSW-03RMを使いたいのですがコスト削減の為
サーマルは使い回しをせんたくせざるを得ない状況です
- 用途:
- 機械設備メンテナンス
- 対象商品:
- 07237587
今回MGSWとサーマルを別々に購入しましたが、
シリーズの中にヒットする商品が無かった
出来れば主回路・モータ容量・サーマル設定値が
一度に選択できるのがよいですね。
- 用途:
- クレーンの上下動用
- 対象商品:
- 07237291
移動クレーン(ホイスト)の上下動用の電磁接触器焼損のため交換。
動作テスト問題なし。
- 用途:
- モーターの正逆回転及び停止
- 対象商品:
- 07237291
インターロックで自己保持回路も出来ると思ったが自己保持が出来なくてどこで相談したらよいか毎日悩んでいる
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 天井クレーン、走行用モーター
- 対象商品:
- 07237501
プロが使用する部品なのでしょうがないと思いますが、起動電圧の説明がないことと、起動入力配線図がわかりにくいと言うか、説明文がないように、思います。
- 用途:
- 電源系統切替
- 対象商品:
- 07237404
結構切替時の音が大きい。
(ガンン!という感じ。さすがメカインターロック?)
工場で制御盤内に居るなら問題ないが一般家庭では
時報になる(もう慣れたので逆に便利か?)
- 用途:
- 電気設備
- 対象商品:
- 07237395
相当品の機種でも細かいところが違うのでわかりやすくしてほしい
写真も規格ごとにちゃんとしてほしい
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 電源系統切替
- 対象商品:
- 07237736
本来ならダブルスローを使用すべきですが、即納で入手できる本器にしました。
メカニカルインターロックもある事だし、使用条件を満足できる事と思います。
- 用途:
- 正逆回転用、保守部品
- 対象商品:
- 07237307
電磁接触器ではトップメーカー、全く問題ありません。
組み込まれているのが、違うメーカーだとねじが合わない場合があります
壊れたら、富士電機に交換しています。
丈夫です。