プラスチック 握り玉(芯金なし)のレビュー
- 用途:
- シフトレバー
- 対象商品:
- 07002764
某20年物の外国産四駆のシフトノブが古くなったし飽きたので50mm赤色に換装。例によってネジが合うはずも無い。タップネジを順番に切っていって3回目で当たり。タップの型番はユニファイネジの細目1/2であった。シフトパターンは当初、模型用のリューターでパターンを削ろうとしたのだが、断念。
握り玉の天端をサンダーとヤスリで削り取り、市販のパターンを貼り付けることにした。取付後の感想ですが、さすが国産。某国純正のシフトノブよりも剛性感が出て大変シフトしやすくなりました。
- 用途:
- コアドリルのハンドルの握り玉
- 対象商品:
- 07002755
コアドリルのハンドルの握り玉が割れてしまい、交換しました。サイズがちょうどよく、値段も安かったので満足しています。
- 用途:
- マニュアル車のシフトノブ
- 対象商品:
- 07002861
JIS規格対応だけに限定せず、ネジ M12mm-P1.25mm、M10mm-P1.25mm、M10㎜-P1.5 に対応する直径50㎜の製品供給があれば無加工で国産マニュアル車のシフトノブとして利用できるのに、そこだけが残念です。
まあ、一般的にシフトノブ用として売られている商品は最低でも1000円近くするので、当該製品399円(税抜)に加工の手間をかける価値は十分あるのだが・・・
- 用途:
- 車両用LEDの型取りに使用しています。その後はスイッチノブとして再利用の予定です。ラリーカーや痛車に使います。
- 対象商品:
- 07002782
信越シリコンで型取りしました。表面が鏡面になって思っていたよりも良品の製品が製作できました。
- 用途:
- 自動車
同じネジの径で、握りが2~3mm大きいと良かったが、代わりがないし使えるのでこのまま使用するつもりです。
- 用途:
- 糸巻き取り機
- 対象商品:
- 07002843
30年前の機械n使用していましたが当時はW3/8ネジだったために探したのですが無くM10用を購入して W3/8のタップで加工 ボンドを塗布して使用しましたが 他の部品でもインチサイズが無くて困ります 繊維機械の古いタイプはインチサイズが多いです シャフト ベアリング等々。
ご意見ありがとうございます。
今後の商品取り扱いの参考にさせて頂きます。また、メーカーにも申し伝えます。
- 用途:
- 工作機械の握り玉交換に使用
- 対象商品:
- 07002755
中古のボール盤やその他の工作機械をリフレッシュする際に使用しています。 価格が安いのを探したらこれになりましたが、ネジ径と同じシャフトを使うとネジ穴周囲のフチ立っている部分が指に当たって気になります。(削って使えば大丈夫です)
- 用途:
- 実は車やバイク重機まで流用できる
- 対象商品:
- 07002861
今まではホームセンターか金物屋で探してた代物…
うちはカスタムショップでありながら
自転車バイク自動車重機なんでも扱うので
主にシフトノブに流用してる
これが真鍮インナーだとタップ切りが必要だけど
このオールプラなら
シフトレバーを軽くバーナーであぶると
ピッチが違くても簡単に変わる
玉径や重量を変える事でシフト操作は歴然に良くなるよ
ラリーカー、峠車、サーキット車で使ってるけど
ラップタイムが全然違う
それが何百円って自動バックスや黄色い帽子のじゃ
高いだけのファッションにしかすぎない。