印ろう付丸フランジ形ユニットのレビュー
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
【用途】回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
三協技研株式会社 様2024-11-13
- 用途:
- 機械のメンテナンス時に交換
機械のメンテナンス時に不具合を発見、すぐに交換したかったので、発注翌日に届き、助かりました。
2024-04-06
- 用途:
- 農機の修理
- 対象商品:
- 07194433
フレールモアのベアリングが消耗したので交換し、良好に成りました。
レビューの中に芯が出ていないと有る様ですが、外径が球面のベアリングが本体に
挿入されていますので、向きが変えられ芯は出ます。また、ベアリングのみの交換も出来ます。参考まで。
2022-07-26
- 用途:
- 既存ユニットの交換
- 対象商品:
- 07194485
以前ベアリングのみを交換したが、グリスがさせなかったので今回はユニット毎交換した。値段はするがグリスアップは完璧。ユニットで購入するメリットが分かりました。ユニットはFYHが最高だと思います。
1人が参考にしています
2019-08-26
- 用途:
- 軸受け、組み立て部品
- 対象商品:
- 07194424
取り付け作業時の母材側の穴あけ寸法に自信なかったものの、うまく取り付けできた。ある程度軸の芯がくるってもさほど問題ない。素人仕事でもうまく回転してくれた。
2020-04-25
- 用途:
- バンドソーの改造
- 対象商品:
- 07194397
取り敢えず使えません。
2個買ったが、芯が出ておらず。1個は素人が組んだのか、完全に斜めに圧入されてる。
自分で整備出来ないと使うのはまず無理でしょう。
補修などで使う時は、無駄に時間が掛かってしまうのでオススメ出来ません。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ありませんでした。
不良品については、対応させていただきますので、所定の窓口より、お申し出ください。
2013-07-10
- 用途:
- セメントサイロのロータリーフイダーの軸受け
- 対象商品:
- 07194476
NTNが一番だと思っています。大事な所はNTNですが、あまり、力が掛からない時はFYHを使います。
2人が参考にしています
2013-07-11
- 用途:
- 工作物のシャフト支持部分
- 対象商品:
- 07194433
ベアリングがまっすぐにきちんと圧入されておらず、全くセンターが出ていませんでした、こちらの設計、加工ミスかと思い、非常に困りました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はお手数をおかけしております。
万が一不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂きましたら、対応させて頂きますので、ご利用ください。
ご連絡お待ちしております。