ヘックスめがねレンチのレビュー
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
2022-01-25
- 用途:
- ブレーキのブリーダー用
- 対象商品:
- 07127163
6角のレンチを探してました。KTC製で強度、精度も問題なし。
今後10,12mmも揃えたいと思います。
ボルトを傷めないためにも、強度のかかるところは6角。
2020-11-25
- 用途:
- 作業
- 対象商品:
- 07127136
ブレーキのエア抜き時に使用。 普通の12角メガネだと、使ってるうちに徐々にフィットが甘く、締付具合によってはナメてしまうので、この6角メガネで確実に緩められます。
2人が参考にしています
2020-07-25
- 用途:
- 仕事でオイル交換時、ボルト、ナットが12角レンチだと滑り緩まない時に使用します。
滑りかかったボルト、ナットに確実につかんで緩める事が出来ました。
1人が参考にしています
2020-03-05
- 用途:
- 車バイクの整備
- 対象商品:
- 07127136
ブレーキ整備でエアー抜きで使いました。12角よりしっかりして良かったです ただ両方同じサイズなので10と8の組み合わせがあれば一本で前後に使えて便利
4人が参考にしています
2018-01-11
- 用途:
- ブレーキフルートの交換
- 対象商品:
- 07127163
プラグブリーダーのナット部分を軽く舐めてしまい、
作業を中断。
やはり六面で支持出来るレンチの必要性有りと思い購入。
しっかりと面を捉え安心して作業が出来ました。
1人が参考にしています
2015-09-22
- 用途:
- エンジンマウントのボルト外し
- 対象商品:
- 07127154
絶対に、なめたくない場所ではこの手の工具が必要です。フレアナットレンチではサイズが無く、手持ちのヘックスソケットが入らない場所でったので、迷わず購入です。他のネットショップより安く購入できました。5軒以上廻った近所のホームセンターやカーショップ、工具屋さんには在庫が無かったので助かりました。
ベイカーズストリート 様2014-06-10
- 用途:
- オートバイ整備
- 対象商品:
- 07127145
6面タイプなので、ボルトの角を舐めにくいので、購入しました。それは良かったのですが、舐めたボルトには、角がきっちりすぎて、はまりませんでした。でも、目的としたら、満足です。