ハンマーキャスター取付け専用スパナのレビュー

平均満足度 3.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンマーキャスター取付け専用スパナ ハンマーキャスター
ハンマーキャスター
149 / 税込 164
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-31
用途:
キャスタ交換には必需品
対象商品:
08009303

一言、取り敢えず無くてはならない工具です。
キャスタ交換に限らず極細部分を触るには必需品です。

2025-12-12
用途:
キャスターの取付

キャスター購入時に同時購入。安かったし2サイズ対応なので。薄い鉄板スパナなので、強力な締め付けは出来ませんが、作業性は上がります。

2023-06-14
用途:
自転車の車載工具
対象商品:
08009303

薄くてかさばらないので非常に良いです。
狭いスペースのナットにも使えるので、多用途に使えます。

2020-09-16
用途:
建具のメンテナンス
対象商品:
08009303

YKKAP既製品の吊戸車の調整に使いました。
新規で取付のときはスパナが付属してますが、メンテナンスでは
これくらい薄い物が必要だとわからなかったので、モノタロウで買えて助かりました。

1人が参考にしています
2020-10-12
用途:
キャスターの取り付け等で使用
対象商品:
08161492

薄手で狭い空間でも作業しやすいので、キャスターの取り付け以外でも使えて重宝しています。また、きれいに塗装されているため、持った感じもとてもいいです。

2020-01-16
用途:
オフィスチェアのキャスター取り換え
対象商品:
08227073

薄型ですがしっかりしていて、問題なくキャスター取り外しに使えました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2021-10-23
用途:
ハンマーキャスターの脱着
対象商品:
08228726

ハンマーキャスター405A-3UR40の脱着に使おうとしたらサイズが合わなかった。405A-3UR40はねじ寸法T M12×1.25だが、二面幅は19mm。スパナ「SPANER-2123」の商品説明には「適合ナット M12、M16、UNF1/2」とあり、同じM12なら合うと思ったら、実際の二面幅は21×23mmだった。よく仕様をみれば分かることだし、ネジ径でスパナを選んだ私が悪い。でも紛らわしい。ご注意あれ。

5人が参考にしています
2016-08-11
用途:
キャスター
対象商品:
08227073

良い@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2015-01-30
用途:
キャスターの取り付け
対象商品:
08014422

柄が短く、強度不足のため、今ついているキャスターの取り外しはできませんでした。取り付け専用と思ったほうがいいようです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-10-08
用途:
事務イスキャスターハズし
対象商品:
08227073

スパナがキャスターに負けてトルクが逃げるしたがってキャスター外れない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらはハンマーキャスター製のキャスター取付専用スパナになります。
差支えございませんでしたら、ご使用状況等お知らせ頂けると幸いです。メーカーに確認させて頂きます。

株式会社銀山荘 様2013-12-01
用途:
キャスターの車輪交換
対象商品:
08009303

特に問題なく使っています。