双輪キャスター TE-N ネジ式のレビュー

平均満足度 4.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター
東海キャスター
669 / 税込 736
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-27
用途:
自転車輪行用のパーツのキャスター

価格帯はやや高いですが、静かに安定して搬送することができる、よい製品です。このキャスターの仕様(ねじ込み式、車輪など)のまま、固定キャスター、または、自在と固定とを任意に切り替えられるキャスターを待望します。

1人が参考にしています
2023-04-19
用途:
ワゴンの車輪交換用に購入
対象商品:
07543146

ネットで購入したワゴンに付属していた車輪が
回転時に軸受部と車輪が擦れて音がするので、代替部品として購入しました。
径の小さい車輪ですが、軸受け部分、車輪共に耐久性が有りそうです。
車輪の外側がエラストマーで出来ており、回転時も静かで助かります。

1人が参考にしています
2022-08-19
用途:
趣味のバイク作業用丸椅子
対象商品:
07543356

購入時、装着されていたキャスターの移動時騒音(ガラガラ音)を減少させる目的で購入。ガレージ床が石のパネルで凹凸がある為、静音キャスターを探していた。交換後、音が半減し気にならなくなった。また2輪タイプは椅子の安定感が増しすと感じた。

1人が参考にしています
2020-05-14
用途:
コートハンガーを移動式に改造
対象商品:
07543234

作りがしっかりしておりフローリングでの移動で静かです。耐久性もありそう。

2019-11-15
用途:
備品
対象商品:
07543374

食堂のテーブルのキャスターが割れてしまったため購入しました。
ゴムローラーは音がせずとても良いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2019-05-17
用途:
リビング椅子のキャスター交換に使用
対象商品:
07543121

個人ブランドの木製椅子が10年を経過したためキャスターエラストマーが劣化して
至る所がひび割れ4脚あるソファーのキャスター部品合計16ケ使用します。
メーカーの単価が高額なため適用キャスターを探していました。
品等に見つかって助かっています。初期の着座位置から若干低くなりましたが
その分、座布団で調整しています。後は耐久性です。10年以上維持する事を希望します。

ファションハウス HANA 様2019-07-28
用途:
壊れたキャスターの取り換え
対象商品:
07543225

良かった。丈夫な感じでネジ系もしっかりしていて古いのも取り換えるつもり。

2019-01-19
用途:
業務器具のキャスター交換
対象商品:
07543374

とても良い品物でした
滑るように移動できストレス無く仕事ができます

2019-01-29
用途:
スーツケースのキャスター修理に使いました。
対象商品:
07543234

ちょっと価格は高いと思ったが、条件がはまる物が探せなかったのでやむ無し
耐久性は使ってみないとなんとも? 見た目はバッチリです。

2018-10-28
用途:
ついてるキャスターの動きが良くなく 動かしても音がきになる
対象商品:
07543121

音が静かでキャスターの動きがスムーズで ガタガタしなくて非常に良かった

2018-07-21
用途:
卓上フライス盤の作業台用キャスター
対象商品:
07543374

自分のフライス盤は卓上ですが250kgほどあるので、確りとしたキャスターを探しました。
この品を手にしましたが、ローラーの回転がなめらかな中にもしっかりとした感触があるので、使用に耐えるかもしれません。今後の様子を見たいと思います。

2017-02-16
用途:
ベッドサイドテーブルのキャスター
対象商品:
07543146

ベッドサイドテーブルのキャスターを交換しました。回転も良い感じで満足です。

2015-05-20
用途:
仕事用ワゴン
対象商品:
07543234

スムーズに押し引き出来軽い感じです。大変満足です。

2013-08-21
用途:
PCテーブルの補修
対象商品:
07543347

商品的には思った以上に満足しています。