横押し型トグルクランプのレビュー

平均満足度 4.21 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
横押し型トグルクランプ モノタロウ
モノタロウ
1,298 / 税込 1,428
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-25
用途:
回転ストッパー
対象商品:
08010721

今回の作業(縦型)で、思い通りの機能を果たす事は出来ました。ただ、値段の高いクランプにあるロック機構が、このサイズにもあればと感じました。

1人が参考にしています
ティーエス技研 様2021-10-22
用途:
クランプの先に刃を付けて栗の底面を数ミリ家っとする
対象商品:
08010737

先端のM12部の雄ネジ部を10mmほどに切って使っているので短いのがあればより便利です。

1人が参考にしています
2021-06-21
用途:
レザークラフトの菱目打ち機に使用
対象商品:
08010773

先端にドリルチャックと菱目打ちを取り付けて垂直方向で使用しますが、レバーに程よい抵抗があり中間地点で停止しても先端の重みで下がることがありませんでした。
もしかして個体差があるかもしれませんが私的にはお勧めの商品です。

2人が参考にしています
2021-06-23
用途:
木工作。ボール盤に木材を固定する時に使います。
対象商品:
08010721

思ったより大きいので、ちょっとびっくりしましたが、固定は強固にできるので重宝しています。

2人が参考にしています
2020-04-05
用途:
ハトメ、菱目打ち具
対象商品:
08010773

「ボルトを案内しているスリーブが機械加工されていて、全ストロークで水平度が保たれている」とは見えませんでした。そういうものとして、本品取付穴、打ち具の組立過程での諸々の取付穴を少し大きくしておいて、調節できるようにしておけば、十分使えましょう。
最もモーメントが大きくなる取手の角度からストロークエンドまでの間で、並行・垂直度が角尺を当てて目視で「まあいいや」ということを確認して使いました。
#22・穴径8mmφのハトメを、懐の深い帽子の空気抜きとして打つことが出来ました。
この価格相応ですし、力の衰えたものにとって重宝しました。

2020-12-21
用途:
溶接治具
対象商品:
08010721

ずっと使っていて、へたってきたので交換。
長持ちするし、問題ない。

2019-02-18
用途:
レザークラフトで使用するレーシングポニー製作
対象商品:
08010737

レーシングポニーとは、革を縫う際、両手で縫えるように革を挟むものです。私は初心者なのですが、それがあると便利であると聞き作りました。大きめではありますが、大変強力なため便利に使えています。

2018-01-17
用途:
革加工時、折り目を付けるため、銅角棒を押して使用。
対象商品:
08010685

ストロークが30mmなので、六角ボルトより頭が無い長ネジ付の選択も有りかなと考えます。万力でしたのでとても便利です。

2016-12-16
用途:
固定ジグ
対象商品:
08010773

クランプする機能としては問題ないが、やや精度が甘いです。
かなりの個数購入していて、軸とリング部の隙間が大きくスライドするときに若干グラつくほど精度の悪いものがたまにあります。
この部分の精度を保証しているわけではないのはわかりますが、私の使い方ですと、ここの精度が悪過ぎては困るのでなんとかしてもらえるといいのですが。

2人が参考にしています
2016-10-31
用途:
冶具用
対象商品:
08010685

剛性は割としっかりしています。耐久性は使ってみてからです。

株式会社ハナオカ 様2016-02-18
用途:
溶接治具用に使いました。
対象商品:
08010685

何も問題なく使用しています。
頼んだ翌日に届くのは、いつも本当に助かります。

奈良DIYサービス 様2011-09-23
用途:
角のみ盤の穴あけにおける木材の固定
対象商品:
08010773

トグルクランプのレバーを引いたときに木材を固定する方向にクランプが動くのか、反対に押したときに木材を固定する方向にクランプが動くのかカタログでは分からなかった。
欲しかったのはレバーを引いたときに木材を固定すものが欲しかった。失敗でした。
カタログにはそのようなことを書いていただければ失敗はなかったと思います。
カタログの記載内容の改善方よろしくお願いします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
なお、同じ横押し型でレバーを引くと固定されるタイプですが、メーカー違いのhttp://www.monotaro.com/p/0220/6784/がございますので、是非ご利用下さい。

2011-04-21
用途:
開発のイメージ用に購入
対象商品:
08010685

小さくて良い

1人が参考にしています
2011-04-21
用途:
開発のイメージ用
対象商品:
08010737

大きかった

1人が参考にしています