普通型圧力計(立形・つばなし)のレビュー

平均満足度 4.28 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器
山本計器
2,898 / 税込 3,188
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。 【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ミルクショップハタノ 様2022-06-21
用途:
トライアルバイクの空気圧調整に。
対象商品:
08159751

低圧なので落としたり、バックの中に入れておいてもオフロードでさので置いたりした時の衝撃的で簡単に調整が狂ってしまいます。
複数所有して、検査用と実用するゲージを使い分けてます。
安価なので助かってます(^^)

1人が参考にしています
2022-02-24
用途:
浄水器の圧力測定など。
対象商品:
08160092

同様な何社かの製品を使用しましたが当製品が最もコストパフォーマンスが高いと思います。製品自体も悪くありません。

株式会社ハイハット 様2021-01-17
用途:
井戸水用のタンクに取り付けました
対象商品:
08159891

以前付けていたものが経年劣化だったため、今回こちらの商品を取り付けました。しっかりしていて長持ちしそうなのでよかったです。

2020-01-19
用途:
エアーコンプレッサーに装着
対象商品:
08160101

デジタルメーター式のHAIGEのHG-DC990X1は晴天時にデジタル表示が見にくいので装着。カッコよくなりました(笑)

砂田マサキ 様2019-06-19
用途:
正確です。
対象商品:
08160074

表示見やすく、定番ですね。使いやすいです。1年じゅう外での設置なのですが、多少数字が日焼けするものの、キチンと お仕事してくれています

2019-03-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
08159934

価格、品質共に大満足です。
手元に届くのも非常に早く助かりました。

2019-01-27
用途:
ポンプ圧力計の交換
対象商品:
08160083

普通の圧力計、使用に関しては
至って普通、問題なし!

2018-06-02
用途:
エアーコンプレッサータンク圧力
対象商品:
08160101

HAIGEのブラシレスコンプレッサー(アナログ圧力計なし)に増設。このコンプレッサーはデジタル制御による圧力設定方法なので、圧力は液晶デジタル表示されるのですが、アナログで圧力を確認したかったという半アナログ人間

2018-04-25
用途:
タイヤのエア圧管理
対象商品:
08160083

メモリもシンプルで見やすく,また精度も良いです.何回か落として買い換えていますが,ケースがネジで分解できるタイプなので,ガラスケースの再使用もできてありがたいです.

2018-04-16
用途:
配管の水圧
対象商品:
08160083

しばしばお世話になってます。性能は十二分に申し分なく、壊しても惜しくない安価に納得。

株式会社GSE 様2018-07-14
用途:
定期的な交換
対象商品:
08160092

定期的な交換なので価格が安くメーカー品が一番です。

荒瀬設備 様2018-03-10
用途:
機械のメンテ
対象商品:
08159907

メンテをする時、圧力計が命、早々に届き、交換出来て有難い、

野尻湖ホテル エルボスコ 様2017-08-14
用途:
施設の給湯ポンプの圧力メーター等に使用
対象商品:
08159882

目盛りが非常に見やすく、点検時の記入が楽になった。

2017-01-01
用途:
タイヤ空気圧の測定
対象商品:
08159751

低圧タイヤの0.02MPa程度の空気圧測定用に使います。
低圧ゲージのためデリケートと思われるので、取扱いに気を付けながら長く使いたいと思います。
低価格なので精度はおおよその目安と考えています。

2016-10-16
用途:
濾過槽の圧力測定
対象商品:
08159751

既存の圧力メーター破損し困っていたところ対応商品が見つかりまた見やすいメーター満足しています。

2016-11-21
用途:
ポンプ用交換部品
対象商品:
08159882

問題なく使用しています。出入り業者より格安で購入出来ています。

ケイテック株式会社 様2015-08-13
用途:
エアポンプ(ブロワ)の圧力チェックで使用
対象商品:
08159751

安永のポンプと組み合わせて使ってます。ポンプにどのくらいの負荷がかかっているか見てわかるようになりました。

2015-09-08
用途:
模型の蒸気エンジンボイラーの圧力監視
対象商品:
08160074

小型で使いやすい

2016-07-06
用途:
水圧検査用に買ったがすぐ壊れた
対象商品:
08159751

水圧検査用に購入したが2回目でゲージの針が圧力がかかっていないのにとんでもない所を指してしまい壊れました。仕方ないので同じものを再度購入しました。

2014-10-20
用途:
水回り商品の配管材として
対象商品:
08160092

問題なく使用できました