420B・自在車(ゴム一体車輪)のレビュー

平均満足度 4.27 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター
ハンマーキャスター
749 / 税込 824
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-16
用途:
壊れた車輪の交換
対象商品:
08228744

思っていたより差込棒が細くすぐ抜け落ちてしまう。
無理やり穴に詰め物をして対応した。

有限会社北斗クラフト 様2022-02-21
用途:
椅子のプラスチックキャスターと交換しました
対象商品:
08228744

椅子のプラスチックキャスターをゴム車輪にして、床の傷付きがなくてよかったです。
これは、規格なので仕方ないのですが、
車輪の径が想像していたより小さくて椅子の動きがイマイチです。
軸径8mmにももう少し大きい車輪を選べるようになっていたらなー

2019-10-02
用途:
リビングチェアに取付
対象商品:
08228744

プラスチック双輪を取り付けていましたが、フローリングに傷がつきましたのでコストパフォーマンスの良い当該ゴム車輪に交換して良好です。

2018-11-26
用途:
アコーディオン門扉のキャスター交換
対象商品:
35771924

軸径が1ミリ小さかったので、アルミのパイプを切ってスリーブ状にして接着して差し込みましたが、うまく交換できました。軽く動くようになり、大満足です。
軸径9ミリがあると余分な作業もなく、よかったのですが。

株式会社アイデックスコーポレーション 様2018-04-05
用途:
犬用車椅子の前車輪
対象商品:
08228753

もう少し、シャフト部が短いと良い。
且つ軽量を望みます。

1人が参考にしています
2017-07-07
用途:
台車に取り付け
対象商品:
08228744

シンプルイズベスト。みかけはチャチですが、強度・使用感とも問題なしで満足しています。

株式会社 冨士見堂家具 様2016-06-28
用途:
ジュータンのオーバーロックミシンのキャスターの交換
対象商品:
08228744

この手のキャスターはホームセンターにも置いてなく、モノタロウさんで扱っていて助かりました。

2016-01-26
用途:
仕事用のPCデスクの椅子のプラキャスターが破損したので代用品として購入しました。
対象商品:
08228762

支持部分が金属なので頑丈で、以前のプラキャスターはシャフトの接合部が割れてしまいましたが、このキャスターに交換してからは動きもスムーズで段違いの快適性です。車輪にもベアリングを使用しているのか、転がりもとても軽快です。特に私はこのキャスターを購入する前に何件か近所のホームセンターにキャスターを探しに行きましたが、適当な物が置いてなくて困っていましたが、モノタロウさんでようやく良い品物を購入できました。

4人が参考にしています
2019-08-01
用途:
駐車場の仕切りのキャスターを交換しました
対象商品:
08228753

差し込み式なのですが、ストッパーリングが無いため、抜けて外れてしまうことがあります。接着剤で抜けにくく対応しました。

1人が参考にしています
2015-08-03
用途:
家庭用折りたたみ式ベッドに使用の予定で購入
対象商品:
08228753

家庭用折りたたみ式ベッドに使用の予定で購入したが、取り付けがM8であった為使用出来ず、返品不可のため、自宅で眠っている。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2014-02-03
用途:
宴会場金屏風下の車輪として
対象商品:
08228744

従来から付いていたキャスターが、長年にわたる使用により、摩耗、欠損していたため、非常に使い辛かった。交換後、とてもスムーズに動くようになり作業が楽になりました。(宴会場作り)