防振ゴムのレビュー
- 用途:
- DIY
エアコンプレッサーの静音化のために購入しました。モーターが浮いている状態になり振動が激減しました。とても効果があると思います。
- 用途:
- 旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
50年前のサイドカー側、船のベースとして使用、
10mmのP1,25サイズが有れば、(10mmP1,5を)
ダイスにて加工使用中。
- 用途:
- 除雪機の作業灯用
除雪機の作業灯取り付け用に購入しました。明るいLEDに交換し、使用しています。振動を吸収しいい仕事をしています。
- 用途:
- オートバイの部品に流用
通常のホームセンターには置いておらず困っていましたが、モノタロウにはサイズも豊富でいろいろ選べてよかったです。
もちろん使用目的に十分役立ってくれました。
- 用途:
- ランプの防振対策
ゴム質柔らかめで効果が大きいです。また、安いのでリピートしてます。
- 用途:
- 背負式動力噴霧機のエンジンマウント
既設品より小さい物を発注しましたが、問題無く防振してくれます。18ccエンジン。
既設ゴム径 16
手配ゴム径 12
- 用途:
- エアコン室外機の防振
- 対象商品:
- 32592865
架台側(下側)のボルトを架台のレールの深さに合わせてカット後、ステンナット・架台レール・平ワッシャ・スプリングワッシャ・本品の順で手締めして使用。性能的には申し分ないのですが屋上室外機に使用したところ本品がすぐに錆びました。適応外使用ということでしょう
購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- ステッピングモーターの取付
- 対象商品:
- 08249193
ステッピングモーターの振動が伝わらないように防振ゴムで取り付けました。完全ではないですが、かなり静かになりました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 21424488
検索時に各メーカーサイズを書いて欲しいです
古い機械のメンテナンスに最適です
- 用途:
- 質はそれなり、たわみは多し、この寸法は希少
- 対象商品:
- 08249211
ネジが中心にないものが多くあります。これ4つで3キロ超のインバータをL字ブラケットで取り付けると盛大にたわみます、倒れ込むような形でお辞儀します。でも、欲しい寸法が散々探してこれ以外になく、取り付けOKだからあとは後世に任せよう。ゴム上下に貼り付くワッシャ形状のプレートがゴム径と同じ程度なら硬性はも少し良かったかな。
- 用途:
- エアコン室外機の振動予防
- 対象商品:
- 08249236
居間直上の木造ベランダに大型エアコン室外機設置に使用。音、振動ともほとんどなくなりました。ワッシャーが必要で元元のモノを利用しました。今回M8ネジを選びましたが場合によっては10Mの方が良いかも。
- 用途:
- ジムニーのメンテナンス
- 対象商品:
- 21424506
JA11のトランスファーマウントとして使用しました。
純正品が高いので安く購入できて問題なく使用できます。
- 用途:
- エアコンの室外機
商品付属が心もとないので設置時使用。商品付属使ってる他の場所のより振動音は少ないので、効果はあるのは間違いない。ただ同等の他社製品と比較まではしてない。コスパ考えると設置時こちらを使う価値はある。屋外2年使用で特に劣化なし。