マグネットホルダーのレビュー

平均満足度 4.39 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネットホルダー TRUSCO
TRUSCO
219 / 税込 241
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。 【用途】備品の整理、ケーブル掛け等
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-11
用途:
蛍光灯(軽量LED)取り付けに使用
対象商品:
08285401

鉄骨部にLED蛍光灯を取り付けるのに使用しました。安価ですが耐荷重は充分ですし、蛍光灯付属のクリップも簡単にねじ留めできて取り付けも簡単にできました。移動も簡単ですし鉄部への取り付けは全てこれに切り替えようかと思っています。

2人が参考にしています
岩井田自動車鈑金 様2023-12-29
用途:
エアーホースチャック止め
対象商品:
08285365

塗装室の壁に設置、エアーホースチャック、エアーブローガン止めに使用 磁力もそこそこあり
問題なし!

2023-01-12
用途:
ネットワーク機器の取付けで使用
対象商品:
08285365

スチール製のロッカーにネットワーク機器を貼り付けたくて購入しました。磁力が強くてピッタリ貼り付きました。

1人が参考にしています
2022-11-20
用途:
社内のWifi機器の固定用
対象商品:
08285365

やや大ぶりの機器固定ため。
他のマグネットだと外れてしまいましたが、これだと固定がしっかりしていて助かります。

2022-11-17
用途:
社内のWifi機器の固定用
対象商品:
08285365

やや大ぶりの機器固定ため。
他のマグネットだと外れてしまいましたが、これだと固定がしっかりしていて助かります。

2022-10-26
用途:
LED投光器のマグネット固定用
対象商品:
08285401

期待の磁力(保持力)は思いのほか弱く
相当な軽量物に対応可能の感じ
購入品では必要磁力が無かった
保持力は購入前に要確認である

1人が参考にしています
久保田電気保安事務所 様2022-01-18
用途:
遮断器の遮断装置の時間測定時に振動センサ設置に使用しています。
対象商品:
08285356

遮断器開放時の衝撃はかなりのもですが、振動センサと一体化していますが、少しもずれることなく、しっかり垂直面に張り付いています。とても磁力は強いものと感心しています。
ありがとうございました。

2021-07-18
用途:
プラケースを壁に付けるため
対象商品:
08285365

自宅の壁に小物を入れるためのプラケースを付けました。取り外しができるようにプラケースには平金具を両面テープで付けて、壁にこのマグネットを付けました。磁力が強いのでしっかり付くし、取り外しができるので重宝します。

2021-01-23
用途:
低速車マークを脱着式に
対象商品:
08285365

低速車マークを色々な作業機に取り付ける為に、ちょうどいい磁石を探していました。縦横40センチ程の大きさの低速車マークに二個取り付けましたが、もう少し磁力が強くても良かったです。でも安かったのでほぼ満足です。

2020-04-01
用途:
蛍光灯の取付
対象商品:
08285365

倉庫内の蛍光灯の取付に使用、ネジ穴があり便利です。
力も十分で二個で取付、天井ネジ留と違い移動が出来るので使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
信和架設工業 様2019-11-07
用途:
直尺と組み合わせてトランジットのポインターとして使用しています
対象商品:
08285365

90Nと磁力も強いので 300mmの直尺をL型金物で取付けていますが 鉄骨柱に確りと付いています

2018-09-11
用途:
ベンチバイス固定台製作用
対象商品:
08285356

クランプ装置のない卓上万力を、定盤に固定する台を自作しました。とても強力に固定できました。

2018-09-25
用途:
IoT機器の設置に使用しています。
対象商品:
08285401

ちょうどよい大きさで、ネジ止めが可能なので大変重宝しています。

2017-09-29
用途:
治具の作成
対象商品:
08285401

想像していた以上に大きかった。
サイズを確認して購入すれば、全く問題のない商品。
真ん中に固定のためのネジ穴があるのもGOOD!

2018-03-06
用途:
自動車整備
対象商品:
08285401

物は大きいですが、磁力が思ったほどではありませんでした。

設備電算親睦会 様2015-08-04
用途:
タオルペーパーホルダーにつけて洗面所の乾燥機の横につけコンタクト用の手拭きにしている
対象商品:
08285365

磁力が強い、ネジ穴があり簡単に磁石で脱着可能のに出来便利、エコタップにも取り付け活用しています。

2015-06-03
用途:
金具の固定に使用
対象商品:
08285401

小さいわりには強力です

2016-02-26
用途:
作業メニューボード
対象商品:
08285401

磁石がそこまで強くないですがまぁ普通と言うことで…