フットスイッチ M45形のレビュー

平均満足度 4.80 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)
4,398 / 税込 4,838
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。 【用途】事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-17
用途:
バキュームアイロン台と併用
対象商品:
70254065

スイッチの入切りもスムーズに出来ました。
購入して、良かったです(*^^*)
ありがとうございましたm(_ _)m

2024-03-28
用途:
丸のこを足で電源を入り切りしています。
対象商品:
70254065

顕著に電源を入り切りするのでふっとスイッチが有れば楽ですね。

2020-03-23
用途:
ボール盤
対象商品:
70254065

ボール盤作業で治具を使用せず両手使えるので助かります。

2017-10-08
用途:
電動砥石で刃物研磨時に使用
対象商品:
08518596

電動砥石で研磨する時、両手で刃物を握っている為フットスイッチで電源をオン・オフはとても便利です。長く愛用したいと思います。

2017-09-01
用途:
小型電動工具のオンオフに
対象商品:
08518596

テーブルソーなど使用してスイッチをオフにする時、恐る恐るスイッチに手を伸ばしていたのですが、フットスイッチに変えてからは、両手が自由なままスイッチを操作できるようになり、安心して作業できるようになりました。

イエライ 様2017-03-23
用途:
かき氷機のフットスイッチとして。
対象商品:
08518596

至って満足。他社15000円也、性能全く変わらず!

2016-07-12
用途:
かき氷機
対象商品:
08518596

とても素晴らしい、両手で作業できるので、効率く仕事ができる

2020-09-07
用途:
付帯設備のON/OFF
対象商品:
70254065

モーメンタリーは踏んでいる間はON、離すとOFF、
オルタネートは一度踏んだらON、もう一度踏むとOFF。
お間違いなきよう…。

5人が参考にしています
2015-12-04
用途:
ON、OFFを頻繁にするとき
対象商品:
08518596

このフットスイッチの利点は、いちいち機械本体のスイッチをカチカチとON、OFFとしないで、足でそれが出来る事です。両手があくので作業がしやすいです。

2014-11-20
用途:
両手の空かない切削機器のON,OFFに。
対象商品:
08518596

うまく表現しにくいが、ペダル手前がもう少し薄いといい思うのです。立った状態で使用するので、奥まで踏み込むにはつま先だけではスイッチが入らない事がままありました。個人差とも思いますが。継続購入しないと評価したのは、今回都合3台購入し間に合っているからです。増員するときは同じこの機種を購入します。