- 用途:
- 台車の製作
- 対象商品:
- 08516322
中軽量物を保管する際の台車に使用しています.特別価格で,安価で購入できたため,多数入手しました.重量物での使用には耐久性がわかりませんが,手軽に移動するための台車には十分と思います.ストッパー付きも特別価格で販売して戴けると助かります.
- 用途:
- 板台車の代替車輪
- 対象商品:
- 08516347
樹脂製車輪が摩耗・破損したためゴム車輪を購入しようとしたらこちらの方が安いので購入した。耐久性はわからないがゴム車輪は転がりが静かです。取付けた際の欠点は、固定ベースと車輪ブラケットとのクリアランスが狭いのが難点。台車側からボルトが出ていてナットでキャスターを固定するのだが、ボルト先端が長かったため車輪ブラケットと干渉し自在できずボルト先端を切断し解消した。できればクリアランスが取れるようキャスターの形状にもう一工夫してほしい。
- 用途:
- 屋内用、犬のケージに使用
- 対象商品:
- 08516322
中型犬の屋内用ケージの床部に50mm(ゴム一体型)を4つ取り付けました。車輪がゴムなので床(フローリング)を傷つけることなくスムーズにケージを移動できました。価格も安く満足してます。(あとは耐久性がどうかです。)
- 用途:
- 重いものの台車に使用 作業所の整理、移動に・・・・。
- 対象商品:
- 08516347
使用目的に適した商品である。
大変気に入りました。
又のご縁を楽しみにしています。
- 用途:
- タイヤラックの移動時
- 対象商品:
- 08516347
タイヤラックにタイヤを乗せたまま移動出来るようにと思い購入しました。215/55/17の純正アルミ付タイヤ4本を乗せていますがスムーズに移動できました。又、ベランダに半年ほど動かさずに置いていましたがゴムタイヤ部も変形する事はありませんでした。
ベアリング部はオイルまみれで取付時に注意が必要ですが作りもしっかりしていますし、モノタロウブランドなので割引時はコスパが良いと思います。
- 用途:
- ファンヒーターの台
- 対象商品:
- 08516322
ファンヒーターを乗せる台を作るのに購入しました、少し動きの悪いものもありますシリコンスプレーか潤滑油等を使えば動きは良くなるので動きが悪い場合はひと手間必要になるかもです。
- 用途:
- キャスター付きベンチの作成
- 対象商品:
- 08516322
安価でしたのでやや多めに購入しておきました。安定感があって、音も静かで、非常にスムースに移動することが出来ますので気持イーですね。
- 用途:
- キャスター
- 対象商品:
- 08516313
ホームセンターの半額以下の値段なのに、動きも良かったので、リピートしました。白いナイロン車輪は、回らない物が、1割位ありましたが、こちらは、大丈夫そうです。
- 用途:
- 軽量物用台車に使用
- 対象商品:
- 08516313
社内の軽量物の移動用台車の車輪として
使用しています。価格も安価で助かっています。