デジタルサーモ E5LDのレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルサーモ E5LD omron(オムロン)
omron(オムロン)
   
マイコン内蔵の高精度なデジタルサーモ。マイコンによる高精度(0.1℃単位)な温度制御。制御する機械に合わせて、調節感度を調整可能。省エネ運転に便利な設定値シフト機能、運転停止に便利な制御禁止機能付き。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ナラブ電気 様2024-10-15
用途:
保冷庫の温度管理

コンパクトで操作も簡単で動作温度も小刻みに設定できて温度表示も見やすく
おすすめの商品です。欲を言えばば接点の電流値が5A有れば便利です。

2023-12-22
用途:
熱帯魚の温度管理

20年ほど前に購入した物が壊れてしまい再度買い直しです。熱帯魚の水温管理にヒーターと連動して使用してます。サイズと見た目も良く非常に気にってます。

有限会社日本の稲作を守る会茨城支店 様2019-11-22
用途:
発酵菌の活性化に使用
対象商品:
08590312

15年使用した温度センサーが壊れて代替え品で使用しましたが、非常に良く作動して発酵温度を保持して居ます。

1人が参考にしています
2016-10-31
用途:
冬場冷凍機の冷却水循環ポンプの自動運転停止
対象商品:
08590321

温度調節器とセンサーを購入するより、一体型なので安価に購入できる。

2015-04-01
用途:
温度管理
対象商品:
08590312

ヒステリシス設定が0.1℃ステップで設定変更可能なところが便利

2人が参考にしています
2014-03-21
用途:
加熱用の入り切
対象商品:
37652501

週末でも翌日配達されるところがいいです 使用中の急を要するときにはたよりになります。

2人が参考にしています
2014-04-13
用途:
発酵器内の温度センサーに使用。
対象商品:
08590303

門外漢にも分かりやすいよう配線を接続器(ヒーター等)含めイラストで案内してほしい。電話での応対や説明案内は大変良かった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2015-07-26
用途:
小屋裏冷却
対象商品:
37652483

接点電流容量 3A ですが 5A位まで増やせないか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

播磨縫業 様2013-11-16
用途:
自家製米麹の温度管理に使用
対象商品:
08590337

素人の私でも使いやすい商品だと思います。オムロンさんの相談センタの対応も丁寧で良かったです。
この装置で自家製米麹を作り、甘酒や色々な物を作りたいと考えています。

1人が参考にしています
2013-07-23
用途:
発芽試験
対象商品:
08590346

価格の割に高精度でよかった。設定値シフトの説明が少しわかりにくかった。使用例等を挙げてもらうとよかった。

1人が参考にしています
2021-11-27
用途:
ビニールハウスの加温
対象商品:
46628741

暖房機の代わりに、炭酸ガス発生機で最低気温をコントロールします。

1人が参考にしています
2013-02-13
用途:
ビニールハウスの換気扇の制御
対象商品:
08590346

よい点
設定温度がスイッチでシフトできる。
感度の調整も設定できる。

1人が参考にしています
2017-06-19
用途:
低温調理のための電熱器に使用
対象商品:
08590337

スイッチの耐電流が3Aなので600Wの電熱器を使用出来ないため、リレーを追加購入した。耐電流を大きくしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

有限会社 新和興産 様2013-03-07
用途:
異常温度の連絡用。
対象商品:
08590303

商品は、思ったよりコンパクトで、性能はイメージ通りで大変良かったです。

1人が参考にしています