埋込取付枠のレビュー

平均満足度 4.59 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
219 / 税込 241
66件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-20
用途:
屋内配線工事
対象商品:
08729287

シェアも多く信頼できるパナソニック製で問題を感じません。
必要になればまたリピートします。

1人が参考にしています
2020-07-14
用途:
配線工事で使用
対象商品:
08729287

汎用性も高く、特に不具合等はありません。スイッチのホールド性も問題なし。

1人が参考にしています
Technical Adviser 様2019-11-17
用途:
電気配線工事
対象商品:
08729287

パナソニックのスイッチ以外に他社のスイッチなどでも規格が統一していますので、問題無く取付が出来。非常に良いと感じます。

タカヒラパソコンサービス 様2020-04-17
用途:
通線工事の時使用
対象商品:
08729287

一枚づつ袋入りなのですが、できれば二十枚入り1箱でいただければ、ごみの削減ができると思います

1人が参考にしています
大通工 様2020-05-26
用途:
電話工事時、
対象商品:
08729287

注文した翌日に、届きました。非常に助かりました。ありがとうございます。

2019-02-15
用途:
床コンセント
対象商品:
41059252

どうしても足でぶつけたりするので枠の爪が擦り減っていき、コンセントが外れるんです。この金額は安いしパナソニックのフルカラーコンセントなので購入しました。消耗品ですね。

2018-11-12
用途:
ソーラー発電システムの部品として使用。
対象商品:
41059252

ソーラー発電システムの配線部品としてフルカラー枠と増設ボックスにコンセントとスイッチを購入しました。ソーラー発電システムは2台目ですが、両方とも同一の製品を使っています。

株式会社 トータルプランナー 様2019-11-14
用途:
増設コンセントとして
対象商品:
08729287

価格も安く・品質も良く・届くのも早くて、大満足です。

2018-12-14
用途:
電気工事士練習
対象商品:
08729287

一般的な連用枠で使いやすい。
早く届いたので良かったです!

株式会社サカグチコーポレーション 様2019-01-29
用途:
DIYに
対象商品:
08729287

安価な商品ではありますが、特に問題もなく使用できました。

2017-04-03
用途:
ホタルスイッチ交換時に同時交換
対象商品:
08729287

ホタルスイッチ交換時に再使用すると爪が脆くなっているので都度交換しています。モノタロウには何の不満もありませんが、この爪、もう少し何とかならないのかな?

2018-07-31
用途:
電気工事
対象商品:
08729287

これはもう定番でしょう。
使いやすいし、言うことなしです。

株式会社かわでん 様2019-12-26
用途:
第一種電気工事士講習に使用
対象商品:
08729287

第一種電気工事士講習に使用で有るが、10回程度スイッチを取り付け切り離しをすると切れます。耐久性は低いです。普通使いでは問題ないです。

杉山建築工房 様2018-07-05
用途:
電気工事
対象商品:
08729287

問題なく使用出来ていて、価格もお値打ちで満足しています。

2017-07-22
用途:
電気配線
対象商品:
08729287

本埋込取付枠に、スイッチ、コンセント、TV端子の3口を取り付けられたので、コンパクトに収まりました。

オールマリン 様2017-06-07
用途:
デンキ配線時
対象商品:
08729287

コンセントやスイッチ等、自由に配列の組み合わせが出来るので便利です

2019-07-31
用途:
フルカラースイッチの取付
対象商品:
08729287

従来からある、何の問題も無い取付け枠です。
よくよく考えてみると、この価格で提供してもらえるのはなんだか申し訳ない位安価と思っています。
機能面は数十年前から全く変わりません。
現在では、この取付け枠は最先端の金具では無いですが、まだまだ出番が多く、欠かせない商品です。

2017-12-05
用途:
コンセント増設
対象商品:
08729287

コンセント増設のために購入。ホームセンターよりちょっと高かったが、他の品と一緒に購入

たなか総合技術研究所 様2016-12-18
用途:
電気工事
対象商品:
08729287

電気配線工事に使用しています。個人経営なので在庫をなるべく持たないようにしているためネット注文で直ぐ届くので助かる

2020-07-01
用途:
電気工事
対象商品:
08729287

通常使うもので25文字以上書けと言われても、普通と書くしかない。

1人が参考にしています