深溝玉軸受 6200番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.82 (192件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
259 / 税込 285
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
192件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-24
用途:
エアコンのモーターに
対象商品:
00331956

室外機のモーターが重くなってきたので打ち替え用に買いました
風が吹くだけで回るくらい軽くなりました

2025-11-21
用途:
カブの消耗品交換
対象商品:
00332096

長年、雨ざらしで使用していると、水が入りサビついてしまいます。消耗品で交換しやすいので、サビ、異音が出たら直ぐ交換します。

2025-09-16
用途:
バイクのオーバーホールで交換するため。

型番通りの部品が届きました。当たり前とも言えますが、有り難い事です。今までの傷んだ物とは天と地でしょうから、走るのを楽しみにしております。

2025-06-05
用途:
卓上グラインダーのベアリング交換
対象商品:
00332026

モノタロウブランドと迷ったのですが、信頼のNTNにしました。グラインダーは静かになりました。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
34729737

TZR250R 3XVのリアホイールのハブベアリングに使用
摩擦抵抗の少ないZZを使いロスを減らす目的です。
何の問題もなく綺麗にハマりました。
メーカー指定のLUなどに比べると耐久性は劣るかもしれませんが定期的に交換すれば問題なし

2025-03-29
用途:
修理に
対象商品:
00332446

古い小さなユニックのベアリングを交換する際に購入しました。NTN製はいつも安心して使っています。

1人が参考にしています
2025-05-08
用途:
換気扇異音対策
対象商品:
00331956

異音がしなくなり、静かになった。
発注から商品到着までもとても早かった。

2025-04-17
用途:
ダイナモのOHに!

ダイナモのOHする際、ベアリングが固着。番号で確認しNTNのベアリングを注文し、交換しました。異音もなく、NTNベアリングは良いです。

有限会社棚橋ファーム 様2024-08-20
用途:
モーターのベアリング交換で使用しました。
対象商品:
00332306

機械メーカーがお盆休み中だったので助かりました。
ホームセンターに行っても欲しい品番がない時があるので確実です。

インテリア和 様2024-04-07
用途:
コンプレッサーのモーターベアリング
対象商品:
00332376

純正品と同じで 異音が無くなり低価格で修理できて助かりました。

2024-11-22
用途:
機械のメンテナンス

モーターのベアリング交換に使用、何度も購入しているので問題ない。

PON静岡 様2024-09-17
用途:
モーター修理
対象商品:
00332026

早々にベアリングが届き現場対応が可能になりありがたかったです。

2023-11-24
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00332096

両軸グラインダーの振動がすごいので交換部品として購入しました

2023-08-21
用途:
モーターの軸受交換
対象商品:
00332306

安価に随時入手できるので助かります。
1インチがあればより助かります。

2023-08-18
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
00332166

コンバインの転輪内のベアリング交換用として購入しました。安価で製品精度も良いです。

2023-02-20
用途:
草刈り機整備
対象商品:
00332026

草刈り用刈払い機のクラッチハウジング側(クラッチホイール)の軸受けベアリング交換に使用しました。NTN製は安価で一般的であり大変重宝しています。

2023-01-04
用途:
AC100Vモーターのオーバーホール
対象商品:
00332096

ベビコンのエアーコンプレッサーに使用している日立100V 400Wのモーターから異音が出てきたのでベアリング交換をしました。 ベアリングプラーを使用して簡単に抜き取り交換が出来ますのでお勧めです。 交換方法はNetで検索すると出てきますよ。 
交換後は無音に近い状態で回転をしています。 分解ついでに清掃もお忘れなく。

2023-09-27
用途:
車椅子のパーツ交換に
対象商品:
00332026

メーカーでは取り寄せができないきとがあるので、部分的な交換に使えるので助かってます。

2023-05-16
用途:
手押しカンナのメンテナンス
対象商品:
00331956

NTNと言うことで購入、他社との違いはまだ分かりません

2023-09-21
用途:
車椅子のパーツ交換に
対象商品:
00332026

探しやすく買いやすい それでいて使いやすい 最高です!