ボンド変成シリコンコークQのレビュー
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
【用途】一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
2022-06-13
- 用途:
- 車両製作
ステンカラーの色味について、
ステンの黄色みを表現しようとしたとは思いますが
黄土色感が強くシルバーと思って買ったら使えませんでした。
ただのシルバーがほしいです。
1人が参考にしています
2021-04-08
- 用途:
- シーリング・接着
- 対象商品:
- 08747155
硬化時間がコーキング同等なので耐候性の面も考慮して、コーキングでやっていた施工もこちらを使用するようにしました。ただ夏の炎天下では効果時間が早すぎるので注意が必要。ホームセンターにはあまり置いてないので毎回モノタロウでリピートしてます。
2021-07-06
- 用途:
- 自動車窓枠のシーリング
- 対象商品:
- 08747146
速乾性が高く、施工後次の作業に移る時間が短く済んでとても重宝します。硬化後も弾性がよく窓枠の緩衝にも有効な製品でした。
2020-09-02
- 用途:
- コンクリートの亀裂埋めに使用
- 対象商品:
- 58465416
速乾性で使いやすいです。
以前はモルタルを使って亀裂を埋めていたのですが、シリコンを使った方がうまく埋まります。
2019-05-12
- 用途:
- サイディングこコーキング
- 対象商品:
- 58465425
ホームセンターでは売っていないステンカラー色を購入しました。
サイディングの色ときっちり同色なのでコーキングもきれいに仕上げることが出来ました。
2017-01-06
- 用途:
- ステンレス板と鉄板の接着
- 対象商品:
- 08747137
板と板との広い面積の接着剤として使用しました。
耐久性と温度特性からシリコーン系とし、メーカーのウェブサイトで特性を調べ、数あるシーラントの中から、ステンレスの接着強度が最も高い本品を選びました。
テストピースを手で剥がしてみた感じではよくついています。耐久性は不明。
1人が参考にしています
近藤マリンサービス 様2017-03-15
- 用途:
- 白鳥ボートの屋根と本体の接続部の水止用に
- 対象商品:
- 08747155
施工時の伸びも良く、指触乾燥も早い。乾燥後の塗料のノリも良くハジキも無いので使いやすい。
1人が参考にしています
2016-01-17
- 用途:
- 屋根、壁に使用しています。
- 対象商品:
- 08747137
お世話になっています。数年たってからの感想です。作業し易く、今も修理個所は問題ありません。また購入しようと思います。
2015-11-04
- 用途:
- 防水処理
- 対象商品:
- 08747146
使いやすいですが、やはり一回で使い切れない時の保管方法が難しいです。自分はキャップの代わりにビニールテープをグルグル巻きにしておいたのですが、1日後でも詰まってしまい出てきません。再使用するのに時間がかかりました。