DDK05ブッシュのレビュー

平均満足度 4.80 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DDK05ブッシュ 大同メタル工業
大同メタル工業
97 / 税込 107
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。 【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-26
用途:
一般作業
対象商品:
08749334

店頭販売していないので見つけたときは小躍りしました。

2025-04-17
用途:
ロッド支持

他メーカーより組付けた時の内径寸法が精確です。ガタがありません。

GARAGE76 様2024-05-25
用途:
供給停止となったコンプレッサーのクランク軸メタルとして使用。
対象商品:
08750305

トスコンがコンプレッサー事業撤退したお陰で、補修部品一切が供給なされずこちらで代用。
交換したところ十分な性能で問題無く使用する事が出来た。

2024-01-26
用途:
自動車部品の補修

穴が偏摩耗してガタが出てしまった為、穴拡大にてこのブッシュ圧入で補修してます。問題なく大変重宝してます.

2023-07-05
用途:
ソレノイドの軸受けブッシュとして使用を試みました。
対象商品:
08749081

ブレスで圧入しシャフトを挿入して回転、スライドを点検しました。滑り具合がこれまで試したブッシュの中で最も良かったです。これなら問題なく使用できると思います。
一つだけ調整をお願いしたいと思います。それは1個づづ袋に入れて送付してくださっているので、とても丁寧でありがとうですが、作業時に袋から取り出す手間を要するので、ひとまとめにして送っていただけるとありがたいです。

2021-10-02
用途:
バイクのクラッチレバーに使用
対象商品:
08749325

摩耗したバイクのクラッチレバーのブッシュの入れ替えに使用
交換後は、ガタもなくスムーズに動くようになった。
もとのブッシュはブラスだが、この製品はフッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤で無潤滑でも使用可能とのことで耐久性に期待している。

2021-12-03
用途:
車両のメンテナンス時
対象商品:
08749553

車両の軸受けに使用しました。このサイズは希少でなかなか購入できず助かります。作動も軽快にやり耐久性も良さそうです。

2020-10-04
用途:
バイク用リアサスペンション
対象商品:
08749702

リアサスの取付け部の径が16mmのバイクに、他車種の14mm径のリアサスを流用する際の変換に使用しました。予備にいくつか購入して置きたいと思います。

2019-08-01
用途:
バイクのメンテナンス作業
対象商品:
08750271

RZ250フロントフォークのオーバーホールで購入しました。違和感なく交換できました。コ・ス・パ最高です。あとは何年もつかです。

2020-09-07
用途:
カート作成
対象商品:
08749727

しっかりした商品で満足してます。さすが日本製で信頼できました。

2019-01-07
用途:
静音機械用

なかなかの静音効果ですが、完全密着ではないので、すこし隙間が出てます。まあこの値段で十分と思います。
もうすこし長めの40mmも欲しかった

D-Garage 様2018-12-23
用途:
RZ250 4L3 インナーチューブ内スライドメタル交換
対象商品:
08750271

純正ではインナーチューブASSYでしか出ずなので外して同サイズ入れてみました。メタル交換でガタは無くなり満足してます。あとは未確認の耐久性のみなんで星4です。

2019-10-18
用途:
メンテナンス時
対象商品:
08750585

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

2018-08-13
用途:
バイクのリンクスペーサーに
対象商品:
08749641

他車流用の足回りを使用する事によってリンクのΠが違うのでスペーサーに使いました。シビアなサイズなので若干の加工は必要でしたが使用出来ました。

PIAA株式会社 様2018-07-06
用途:
初期型RZのレストア用
対象商品:
08750271

初期型RZのレストア用に購入しました。フロントフォークのスライドメタルの交換用です。10%OFFの時に購入したので非常に良いです。また利用します。

2018-07-06
用途:
ルーバー用の金具に使用
対象商品:
08749413

特に誤差もなく良い物だと思う
到着も早く、満足です。

2018-01-16
用途:
農業機械のメンテ
対象商品:
08750061

面取りも丁寧にされてます 
真円(真ん丸)寸法 と 精度の高い商品でした。
お買い得ですよ!

サウザンド 様2018-03-13
用途:
カワサキZRXの補修部品として使用
対象商品:
08749763

ZRX1100のチェンジペダルにガタが出ていたため分解すると、圧入されたブッシュが減っている様だった。純正品だとペダルアッシーになり高価、しかも販売終了部品となっていたため寸法を測りブッシュを二個ほど購入。外してみると此方に近い物が着いていた。交換してみるとガタも減り、安い金額で補修が出来ました。

2017-11-10
用途:
エンジン修理
対象商品:
08749666

色々なアイデアを形にすることができ大変助かります。
部品の到着も早く大変満足しております。

2017-11-11
用途:
スペーサーとして使用
対象商品:
08749501

びっくりする位すぐに届きました。品質も申分なかったです。