汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382のレビュー
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
【用途】電気絶縁処理接着シール、コーティング
ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール
2024-10-07
- 用途:
- ミル規格のコネクタの防水
非常に使いやすく信頼性も高く重宝しております。希望はもう少し価格的に安ければ最高なのですが。
1人が参考にしています
ドクターシリコン本舗 様2021-08-21
- 用途:
- シリコンゴムとマジックテープの接着
- 対象商品:
- 37044585
本品は、1996年に遠赤外線を発生する超薄型シリコン骨盤バンドと面ファスナーの接着方法を検討中に考案し、テストした結果接着が出来ることが解ったので、使用を開始しましたが、当初は使用中に剥がれることがあったので、1年保証で販売しました。
それ以後25年間ずっと使い続けています。
1人が参考にしています
2017-08-14
- 用途:
- 設備&機器の修理時に使用しています。
- 対象商品:
- 08214692
蒸気、湯、水、薬品等、あらゆる配管のシール材として。パッキンの代替として。
また電気絶縁の必要な配線部分に使用しています。万能の「お助け材料」です。何度もピンチを救われました。
1人が参考にしています
2008-11-25
- 用途:
- ランプと口金の接着に使用しています。
- 対象商品:
- 08214683
以前より使用していて、使いやすいため購入しました。
GE東芝製は他の材料も使用しているが、他社での購入は、値上げが厳しく
製品単価が上がってしまう為、モノタロウカタログで探していたら、見つかったので、購入して見ました。同じ物だったので、次回より購入します。
GE東芝製の他の製品のカタログがあれば、購入したいと思いますので、そのようなカタログはありませんか?
1人が参考にしています