アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)のレビュー
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
【用途】各種金属に
汎用プラスチックに
耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に
2024-02-09
- 用途:
- 多少高温にさらされる製品の部品接着
- 対象商品:
- 08989565
特に問題有りませんが、さらさらすぎて素材によっては浸透してしまいます。素材の状態を把握したうえで使用する分には良いのではないでしょうか。
1人が参考にしています
2018-02-13
- 用途:
- ブレーキシューの接着
- 対象商品:
- 08989556
ドラムブレーキシューがはがれてしまい、応急的に接着しました。すぐに固まり、強力です!今のところ問題なし!このまま最後までいけそうです!
ほん陶 様2015-08-11
- 用途:
- 接着および隙間埋め
- 対象商品:
- 08989556
非常に硬化が早く、接着力も強いです。耐熱性も市販のアロンアルファより高いので使用用途が広がります。ただ、シアノアクリレートはほとんどがそうですが、周辺がかなり白化するので、接着後の空調は重要です。
2021-03-11
- 用途:
- 樹脂の軽度クラックの補修 等
- 対象商品:
- 08989556
使用頻度、保管状態によって 使用時に劣化(粘度があがる)してしまう時がある
使い切る前に固化してしまうこともある 夏場など湿度の関係で特に
製品の特性上 仕方ないと思うが、
冷蔵庫など冷暗所に保管が必要なのが、少し難点
1人が参考にしています
吉里鈑金 様2022-01-13
- 用途:
- ひび割れの補修に
非常にサラサラしていて、ひび割れ等に流し込んで補修するのに向いています。
ただ早く使わないと未使用でも固まってしまうので、改良して頂きたいです。
(5本のうち3本未使用でダメになってしまいました…)
2012-12-06
- 用途:
- 会社の業務で。
- 対象商品:
- 08989556
有名な商品名なので安心して購入しましたが1年すぎると未使用のものが全部中身が
固まっていてがっかりしました。未使用の物の使用期限はどのくらいなんでしょうか?
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
使用期限ですが未開封の状態で冷暗所で9ヵ月が目安となります。それ以上に経過しますと変質してしまう可能性があります。
2012-06-14
- 用途:
- 電線保護ブッシングの固定など
- 対象商品:
- 08989556
使用頻度が低いので保管時に注入口が固まってしまいます。
できればキャップに針をつけてほしいです。
そうすれば、注入口が詰まることを防げると思います。
よろしくお願いします。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
松岡水産株式会社 様2012-07-23
- 用途:
- ボタン型温度計 の接合部(水が入ってほしくない部分)の接着材として
- 対象商品:
- 08989556
液状で操作性が良く、95℃程度の使用環境で何の問題もなかった。
1人が参考にしています