違径ユニオンストレートのレビュー
- 用途:
- エアー装置の配管
エアー配管改造の為口径違いの所の繋ぎに使用しています
PISCO製なので以前から安心して採用してい
- 用途:
- 美容室での美容機器への接続
- 対象商品:
- 09147801
小さなパーツでも作りがしっかりしていて安心感がある。
接続部部の取り外しも苦にならなくて使いやすい
- 用途:
- オイルチェンジャーの吸引用に使用しました
- 対象商品:
- 09147801
DIYで車のオイル交換をしますが、上抜きでオイルチェンジャーを使用するため、オイルチェンジャーの吸引ホースの中継用にするために購入しました。
ホースの径が変えられるので、延長だけでなく、吸引する場所に応じてホースの径が変えられて吸引する事が出来るので、車種を選ばず吸引することができるようになってすごく便利になりました。
いい買い物ができたと思います。
- 用途:
- 自宅で炭酸水つくり
- 対象商品:
- 09147801
炭酸ガスボンベのレギュレーターの取り出し口の形状がレデューサーではなかったので、6m→4mのこちらを購入。金具もいらずワンタッチで装着して使えるとても便利グッズ。よくできています\(^o^)/
- 用途:
- 流体回路の設定更新に使用
- 対象商品:
- 09147801
以前は他の部品を組み合わせて回路を設定したが、本部品使用により回路がシンプルになり、作業環境がすっきりした。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 09147801
オイル交換に使用してます。口径が違うので購入しましたが漏れもなくしっかりしていて問題ありません。
- 用途:
- 剪定作業
- 対象商品:
- 09147817
ポリウレタンチューブの接続に非常に便利でこんな物が有るのは知りませんでした。接続は差し込むだけ、切りはなしは押して抜くだけホントにワンタッチ。1.2mPのエアー圧を掛けますが全然問題なく使用しています。
- 用途:
- エアサス配管用
安定のPisco製品
漏れもなく問題ありません。
リピート購入してます。
- 用途:
- CO2配管に使用
大学の研究室です。現物を渡され同じものを注文するように頼まれました。名前もわからない代物を探し当てるのに苦労しました。同じものが見つかりよかったです。径もいろいろあり間違ってないか心配でしたが大丈夫でした。1つだけで安価で購入でき助かりました。
- 用途:
- 溶接機のガス中継
- 対象商品:
- 09317777
このユニオンは大幅な口径変更ができるので、助かります。
8mmから4mmまで8-6、6-4と2段階絞る必要があったのですが、この製品は8-4と一気に絞れたので、1個で済みました。
- 用途:
- 機械の機能増設時
- 対象商品:
- 09147817
エアーホースの径を変えて機器を繋ぎたかったので購入しました。
取り付けた後のエアー漏れも無く安心して使えそうです。
- 用途:
- 空調メンテナンス保守
- 対象商品:
- 09147817
エアーでの製品実績あるピスコ製品は、非常に使い易くさすがです。
点検、精度的にも良し作業スピードもアップ文句なし!